Mostrar lista de artículos
ES - SIMATIC Manager -- Creación de programas -- CFC -Utilización de las librerías de bloques
¿Qué requisitos del sistema son necesarios para la utilización del SIMATIC PCS 7 Industry Library?
¿Qué ha de tenerse en cuenta al modificar las direcciones simbólicas de los módulos de entradas / salidas?
¿Por qué ya no se dejan conectar las entradas del módulo driver después del cambio de un módulo analógico HART en un plano CFC?
¿Cómo se puede configurar el driver de canal PCS 7 APL para invertir el valor de salida del proceso?
¿Cómo se configura un esclavo Modbus con ayuda del módulo PCS 7 "RCV_341" (FB 121)?
¿Porqué se tiene la señal "QBAD" en el módulo driver "CH_AI"?
¿Cómo se configura la entrada "SAMPLE_T"?
¿Porqué se tiene un valor no válido en la salida de un módulo INT_P?
¿Porqué no se conecta automáticamente el módulo CH_AI cuando tiene la opción "Crear módulo driver"?
¿Cómo se pueden modificar las clases de aviso prefijadas en los módulos estándar?
¿Se pueden utilizar los módulos de la biblioteca CFC de las CPUs del S7-300 CPUs en los programas de las CPUs del S7-400?
¿Cuál es el significado de la entrada VALUE_QC en el módulo CH_DI?
¿Porqué no se señaliza el valor simulado en el módulo driver CH_AI o bien cómo se puede simular dicho valor?
¿Cuándo se habla de un lazo de regulación con y sin compensación?
¿Cómo se puede realizar una optimización del regulador con ayuda del PCS7 PID-Tuner?
¿Cuál es el significado de los parámetros "GAIN", "TN" y "TV" en el módulo CTRL_PID?
¿Por qué sólo se muestra la mitad de la intensidad esperada en cada módulo, cuando se utilizan los módulos de salida analógicos redundantes?
¿Cuál es la memoria necesaria para los bloques de librería y los Template del AS, en el SIMATIC PCS 7 V6.0?
¿Qué hay que tener en cuenta en la rampa de valor de consigna conectada, al conmutar del modo de servicio manual/JOG al modo automático en un regulador "CTRL_PID, no se sobrepase el valor real?
¿Cómo se pueden editar textos de aviso adicionales (sólo como evento y zona OS) en un módulo con capacidad de aviso del SIMATIC PCS 7 V5.x?
¿Cómo puede resolverse el siguiente aviso al crear el driver de módulo "Faltan archivos necesarios para el módulo CH_AI. Por favor, tenga en cuenta que hay que instalar exactamente la versión de librería desde la que se importó este módulo"?
¿Porqué, después del fallo y vuelva al bus un esclavo PROFIBUS DP (por ejemplo, una ET 200M), el driver CH_AI del esclavo sigue indicando que éste está en fallo (QBAD=1)?
¿Cómo se interconecta un FM350-2 en PCS 7?
¿Cómo se resuelve el aviso de fallo "Value BITVAL is not defined in file AL_CHN.xml / CH_DI" en el protocolo del generador de drivers?
¿Cómo se pueden editar textos de aviso adicionales (sólo como evento y zona OS) en un módulo con capacidad de aviso del SIMATIC PCS 7 V5.x?
Referencia:

Descripción:
Los módulos de PCS7 con capacidad de aviso en el SIMATIC PCS 7 V5.x contienen el módulo "Alarm_8P" (SFC 35). Para cada una de las 8 alarmas se pueden configurar 10 textos de aviso. Debido a que los módulos de PCS7 poseen el atributo "S7_alarm_ui", a través del módulo sólo se puede editar el evento (Texto 3) y la zona OS (Texto 2). Texto 1 (origen), texto 4 y texto 5 están reservados. Pero se pueden configurar libremente los textos del 6 al 10. Para editar los textos 6 al 10 hay que proceder de la siguiente forma:

  1. Cambie a la 'Vista tecnológica'.

    Figura 1: Vista tecnológica ( 30 KB ) (30 KB)
  2. Seleccione la carpeta tecnológica, en la cual se encuentra el plano CFC con los módulos a editar.

    Figura 2: Editar plano CFC ( 25 KB ) (25 KB)
  3. Con la opción "Botón derecho del ratón -> Planos -> Elaborar avisos" se abre el editor para los textos de aviso.

    Figura 3: Editar avisos ( 61 KB ) (61 KB)

Ahora se muestran los avisos de todos los módulos con capacidad de aviso (contenidos en los planos CFC), bajo la carpeta tecnológica. Aquí ya es posible editar el texto 6 al 10.

 

Advertencia:
En el FAQ con número ID 680629 se dispone de información adicional sobre la asignación de los textos de aviso entre un ES y un OS (WinCC).

 

Conceptos de búsqueda:
Configuración de avisos


 Nr. de identificación (ID):12514220   Fecha:2010-06-21