Mostrar lista de artículos
ProTool RT -- Servicio y mantenimiento -- Diagnóstico de fallos
¿Por qué se representan desplazados los objetos y caracteres en un equipo de servicio, un sistema PC Runtime o un panel?
Al guardar una receta aparece el aviso $044 de fallo de transferencia 8
Configuración de un enlace de comunicación entre ProTool/Pro y WinAC
Margen gris en el modo RUNTIME
Impresión defectuosa bajo Windows NT con ProTool Pro RT V5.10
Aviso de fallo al arrancar el ProTool/Pro Runtime: La estructura del archivo de configuración "*.fwd" no es compatible
Aviso de fallo "GET INSTANCE ERROR" al llamar a los ficheros FWD
Los mensajes se imprimen después de finalizar la secuencia de Runtime
Aviso de fallo "GET INSTANCE ERROR" al llamar a los ficheros FWD
Referencia:

PREGUNTA:
¿Qué significa el aviso de fallo "GET INSTANCE ERROR" al llamar a los ficheros FWD?

RESPUESTA:
Se llama a un fichero FWD y se recibe el aviso de fallo "GET INSTANCE ERROR". En este caso se ha instalado el Protool/RT V5.10 en un directorio que contiene espacios en blanco en su nombre. Si el RT V5.10 se instala en un directorio que contenga espacios en blanco, no se tiene en cuenta la instalación del SP1. Sin embargo, durante la instalación no aparece ningún aviso de fallo. Las DLLs para recetas se copian en el directorio de RT, pero no se registran. La consecuencia es que no se pueden cargar los ficheros FWD que contienen recetas. El Runtime se comporta como si no tuviera instalado el SP1. En la instalación de los ficheros compartidos (los cuales se insertan por defecto en SIEMENS\COMMON\....") se obtiene el mismo efecto. Se instalan los ficheros pero no se registran. Por tanto no se pueden cargar los ficheros FWD que se han creado con el PT V5.10 + SP1.

Remedio:

  1. Desinstalar el ProTool/Pro RT V5.10.
  2. Instalar el ProTool/Pro RT V5.10 en un nuevo directorio que no tenga espacios en blanco en el nombre.
  3. Instalar el Service Pack SP1.
 Nr. de identificación (ID):1247664   Fecha:1999-10-28