visualizza l'elenco degli articoli
OS - WinCC -- Creazione della configurazione HMI -- Creazione di faceplate
Perché al cambio utente (effettuazione del login/uscita) i faceplate aperti dovrebbero essere chiusi?
Come funziona la tecnica del faceplate con la proprietà "Tag prefix" di finestre video?
Visualizzazione di bitmap dei faceplate collegati come simbolo
Perché i faceplate creati con il Faceplate Designer non vengono offerti su un Multi Client?
Come si progettano, a partire da PCS 7 V6.0, le diverse icone di blocco per un blocco tecnologico?
Impiego del Faceplate Designer in PCS7 V5.2 SP2
Come si inseriscono i faceplate in una pagina di processo (PCS 7 V4.x/V5.x)?
Proprietà e creazione degli progetti di processo (PCS 7 V5.1)
Scegliere viste di blocchi immagine tramite le linguette (FaceplateDesigner)
La Viewlist non viene visualizzata nel runtime
Come si possono creare in un modo semplice in PCS 7 V5.1 i frame per un faceplate che deve essere elaborato con Faceplate-Designer?
È possibile creare simboli WinCC dalla progettazione CFC?
Come si possono creare proprie icone dei blocchi che vengano inserite automaticamente nella pagina di processo?
Come si può generare in SIMATIC PCS 7 V6.0 SP1 le icone dei blocchi per un tipo di SFC?
Come si utilizzano le pagine template "@PCS7Typicals*.pdl" nella funzione "Genera/aggiorna icone di blocco" ?
Come si può eseguire una modifica di oggetto su più oggetti utente tramite una selezione multipla?
Come si progetta e si impiega una visualizzazione di stato ampliata con SIMATIC PCS 7?
Come si può in un proprio faceplate al posto del "TagName" visualizzare il commento del blocco opp. tramite un pulsante, commutare tra TagName e il commento del blocco?
Come si può utilizzare la Visualizzazione di stato ampliata, per visualizzare lo stato di allarme di un punto di misura nell'immagine di processo, direttamente sull'oggetto utente?
Come si crea una icona di blocco relativa ad un blocco sottoponibile a servizio e supervisione (FB) creato in proprio?
Si possono utilizzare in PCS 7 V5 blocchi immagine PCS 7 V6?
Utilizzo del Dialogo dinamico nella creazione di blocchi immagine - PCS7 V5.x
Dialogo dinamico nella creazione di blocchi immagine
Come si può nella OS runtime PCS 7 su un oggetto utente fare visualizzare il nome del tag come testo ToolTip?
Impiego, utilizzo e progettazione di propri faceplate con l'aiuto del Faceplate Designer
Come si può inserire un ulteriore livello di autorizzazione in un faceplate standard opp. in un oggetto utente (UDO)?
Come si può progettare per un faceplate una visualizzazione di trend con un’altra dimensione?
Come si può evitare la visualizzazione delle viste non necessarie dei faceplate standard?
Quali immagini template per faceplate vengono utilizzate dal Faceplate Designer e dallo OS-Project editor?
Come è possibile in PCS 7 V6.1 aprire contemporaneamente più di due faceplate?
La Viewlist non viene visualizzata nel runtime
Numero di ordinazione:

DOMANDA 
Perché laViewlist di un faceplate realizzato in proprio non viene visualizzata nel runtime?

RISPOSTA
Manca il link tra il faceplate e la corrispondente Viewlist adattata.
Se con Faceplate Designer si realizza un proprio faceplate, nella prima fase si impiega il modello @PG_%Type%.PDL e lo si adatta al tipo di blocco immagine. Nel passo successivo la Viewlist - derivante dal modello @PG_%Type%_VIEWLIST.PDL - viene adattata alle esigenze. In quale punto ha luogo la combinazione con la Viewlist, viene chiarito sulla base della seguente pagina modello.

  1. Aprire il modello @PG_%Type%.PDL nel Graphics Designer ed il dialogo delle proprietà della Viewlist.



Figura 1 @PG_%Type%.PDL nel Graphics Designer

  1. Tramite "Finestra immagine > Scheda di registro Proprietà > Diversi > Nome immagine" creare il riferimento all'oggetto immagine con la Viewlist.



Figura 2 Impostazione delle proprietà oggetto

Esempio
È stato creato un faceplate per un blocco valvola con la denominazione @PG_VALVE1.PDL con la corrispondente Viewlist @PG_VALVE1_VIEWLIST.PDL. Sotto il nome immagine dovrebbe essere registrata la Viewlist creata. Al posto della preimpostazione @PG_MEAS_MON_VIEWLIST.PDL in questo esempio impostare @PG_VALVE1_VIEWLIST.PDL.

 Articolo con ID:12444077   Data:2002-10-31 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour