afficher la liste des articles
WinCC -- Utilisation et maintenance -- Diagnostic d'erreurs (traitement des fichiers de diagnostic)
Comment utiliser "SIMATIC Diagnostics Tool" (SDT2012) pour rassembler les informations de diagnostic et les données système ?
Comment réaliser un diagnostic complet d'une installation PCS7 ou WinCC ?
Comment rassembler les informations de diagnostic et les informations système de plusieurs ordinateurs sur un ordinateur central à l'aide de l'outil "SIMATIC Diagnose Tool" (SDT2011) ?
Quelle est la signification des messages "Tampon de transmission trop petit", "TagQueue overflow", "Des messages sont perdus" ?
Pour quelle raison l'erreur "S7OPCIAX" apparaît elle dans l'observateur d'événement ?
Comment reconnaître prématurément des goulots d'étranglement dans les ressources WinCC et comment réagir ?
Où trouver une description des messages d'erreur de la fenêtre de diagnostic GlobalScript dans WinCC RT ?
Comment peut-on déterminer le nom d'une action à l'aide du message d'erreur "Execute Error in Action @xxx" ?
Quelles causes peuvent être à l'origine du message de défaut " More than 10000 actions in work" ( 5000 jusqu'à la version V6.2 de WinCC ) dans les fichiers de diagnostic ?
Comment sauvegarder les fichiers de l'observateur d'événements Windows ?
Comment sauvegarder les données log du Système Windows Monitor (Performance Monitor) dans un fichier?
Comment estimer la place nécessaire sur le disque dur pour le fichier de log du logiciel système de Windows (Performance Monitor)?
Où trouve-t-on des explications sur les messages d’erreur des fichiers de diagnostic de WinCC License.log, WinCC_SStart_xx.log et WinCC_Sys_xx.log ?
Comment évaluer et remédier aux erreurs de configuration de type "OnErrorExecute" ?
Comment écrire les sorties depuis l'outil de diagnostic APDiag vers un fichier ?
Comment utiliser l'outil de diagnostic "APDiag" pour des script en C ?
Comment déterminer le nom de la fonction depuis la fonction ID dans le cas de messages APDiag-OnErrorExecute?
Comment démarrer l'outil de diagnostic de script APDiag?
Où trouver une description des messages d'erreur de la fenêtre de diagnostic GlobalScript dans WinCC RT ?
Nº de référence:

Description
Vous trouverez une vue d'ensemble des codes d'erreur possibles dans WinCC Information System via le chemin d'accès suivant :
WinCC Information System > Informations générales > Diagnostic de WinCC > Annexe > alarmes système

Vous trouverez également un guide sur la configuration du diagnostic Global Script dans WinCC Information System via le chemin d'accès suivant :
WinCC Information System > Scripting (VBS, ANSI-C, VBA) > ANSI-C pour la création de fonctions et d'actions > Comportement des actions au Runtime > Diagnostic GSC > Pour placer Diagnostic GSC dans une vue de process

Informations complémentaires
Vous pouvez également utiliser l'utilitaire "ApDiag" pour le diagnostic général d'erreur de script (script de vue). Vous trouverez une description de ce programme dans WinCC Information System via le chemin d'accès suivant :
WinCC Information System > Informations générales > Diagnostic de WinCC > Commandes de menu ApDiag

Note
Préférez l'utilisation du diagnostic Global Script pour les scripts globaux, car il fournit plus d'informations.

Mots-clefs
Diagnostic d'erreur, erreur de script, déboguage, debugging, debugger

 ID contribution:12124767   Date:2011-04-08