Beitragsliste anzeigen
Touch Panel / Operator Panel -- System einrichten -- Projekt übertragen
Wie kann eine WinCC (TIA Portal) Projektierung über MPI/PROFIBUS auf ein Bediengerät übertragen werden?
Warum stürzt bei Verwendung des "Kaspersky" Virenscanners der WinCC flexible Projektierungs-PC nach dem Transfer auf ein Bediengerät ab?
Welche Transfermöglichkeiten stehen bei den verschiedenen Bediengeräten zur Verfügung?
Wie kann der Rücktransfer von Projekten eines Bediengerätes durchgeführt werden und was ist dabei zu beachten?
Übertragung der Projektierung bei graphikorientierten Geräten
Übertragung der Projektierung bei windowsbasierten Geräten
Wie kann die Systemtastatur über die K- bzw. F-Tasten nachgebildet werden?
Wie kann ein WinCC flexible Projekt über Ethernet auf ein Windows- basierendes Panel übertragen werden?
Dunkelschalten beim OP27 und TP27
Überschriften bei OP3-Bildern in ProTool V5.2 /SP2 projektieren
Beim Editieren der zweiten OP-Sprache werden in der anderen Sprache Variablen verschoben.
Übertragung der Projektierung bei windowsbasierten Geräten
Bestellnummer:
>
FRAGE:
Wie kann ich beim Austausch eines windowsbasierten Multi-/Operator-/Touch-Panels die Projektierung auf das neue MP/OP/TP übertragen? 

ANTWORT:  
Mit Hilfe einer CF-Card ist die Übertragung des gesamten Geräte Flash File Systems (Image, Projektierung und Registry eines MP/OP/TP) ProTool versionsübergreifend auch ohne die Projektierungssoftware ProTool möglich. 
Die Übertragung wird mit den Funktionen "Backup/Restore" im Control Panel jedes windowsbasierten Multi/Operator/Touch Panels (außer TP170A) realisiert.

Gehen Sie dabei bitte wie folgt vor:

  • Stecken Sie die CF-Card in den entsprechenden Slot Ihres MP/OP/TP.

  • Übertragen Sie mit der "Backup"-Funktion das Flash File System des MP/OP/TP auf die CF-Card.

  • Stecken Sie diese CF-Card in den entsprechenden Slot des neuen MP/OP/TP

  • Übertragen Sie nun mit der "Restore"-Funktion die Daten von der CF-Card in das interne Flash des MP/OP/TP`s.

Einschränkung:
Wurde die Projektierung bei den MP/OP/TP170B-Geräten und beim MP270 mit ProTool V5.2 SPx erstellt, ist das Übertragen eines ProTool V6.0 Backups nicht möglich.
Die Image-Grösse ist in ProTool V5.2 SPx kleiner eingestellt als in ProTool V6.0. Deshalb muss vor dem Einspielen des Flash File Systems ein ProTool V6.0 Image seriell auf das V5.2-Gerät übertragen werden.

Bei MP370 und MP370 Touch Geräten ist "Backup/Restore" auf die CF-Card versionsübergreifend möglich.

 

 Beitrags-ID:12033953   Datum:2002-06-21 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour