|
Avvertenze di configurazione Con riferimento alle domande di tipo legale per le licenze, si può in generale distinguere tra variabili interne ed esterne. Nell'ambito del contratto di licenza contano solo le variabili esterne e le variabili di archivio.
La tabella seguente fornisce una panoramica sui diversi tipi di variabili ed il loro significato in riferimento alla licenza.
|
Tipo di variabile |
Significato |
|
Variabili esterne di WinCC |
Il numero delle variabili esterne di WinCC è significativo per il tipo di licenza RC e RT.
Avvertenza RC significa che si può utilizzare un determinato numero di variabili di WinCC esterne corrispondenti alla licenza sia nella modalità di configurazione che nella modalità runtime. RT significa che si può utilizzare un determinato numero di variabili di WinCC esterne corrispondenti alla licenza nella modalità runtime. Una progettazione con una licenza RT è limitata ad un'ora in "Modalità demo". |
|
Variabili interne di WinCC |
Le variabili interne in WinCC non hanno significato per quel che riguarda la licenza. |
|
Variabili di archivio |
Il numero delle variabili di archivio ha significato solo in relazione con le licenze del WinCC Archive Powerpacks.
Avvertenze
- Le licenze del WinCC Archive Powerpacks sono state introdotte dalla versione WinCC V6. Nelle versioni precedenti di WinCC le variabili di archivio non hanno alcun significato per quel che riguarda la licenza.
- Dalla versione WinCC V6.0.0.3 le licenze del WinCC Archive Powerpacks sono ancora necessarie per il funzionamento in runtime di una progettazione di archivio con più di 512 variabili di archivio. Anche senza questa licenza è possibile in CS, senza "Modalità demo" progettare con più di 512 variabili di archivio.
- Dalla versione WinCC V6.0 SP3 le variabili di archivio in archivi compressi non hanno più significato per quel che riguarda la licenza.
|
Esempio
Se ad es. sul proprio computer è installata una licenza RC128 PowerTag, allora si possono progettare 128 variabili esterne ed utilizzarle in runtime. Se per un tipo di struttura con cinque elementi di struttura esterni si crea una variabile di istanza, vengono create 5 variabili esterne che vengono conteggiate con riferimento alla licenza.
Una variabile di dati grezzi conta come una variabile esterna. Indipendentemente dalla sua dimensione, essa consuma un contatore.
Ricerca Licenza, autorizzazione
|