Descripción
En el path de instalación del WinCC (\Siemens\WinCC\Diagnose ), dentro de la carpeta Diagnose, se encuentran los archivos LOG, en donde se depositan protocolos de determinados eventos y avisos de fallo.
License.log:
Una aclaración de las entradas en el archivo “License.log” está disponible en el sistema de información del WinCC, bajo el punto "Diagnóstico con problemas de autorización". El archivo “ License.log” muestra las autorizaciones utilizadas. Si, por ejemplo, el WinCC pasa a modo DEMO, en el archivo “License.log” se puede ver qué licencia falta y qué ha hecho pasar al WinCC al modo DEMO.
Figura 1: License.log
WinCC_SStart_xx.log:
En este archivo se protocolizan todos los eventos que aparecen durante el arranque del WinCC Runtime.
WinCC_Sys_xx.log:
En este archivo se protocolizan todos los eventos que aparecen en el Runtime del WinCC.
A continuación se dispone de una selección de los avisos del sistema más generados en WinCC que se introducen en los ficheros “WinCC_SStart_xx.log” y “ WinCC_Sys_xx.log”.
|
Número |
Texto de diagnóstico |
Descripción |
|
1007000 |
ActionOverflow: more than 5000 Actions to work |
Sobrecarga, existen más de 5000 acciones en cola de espera |
|
1007001 |
ExecuteError in Action (Functionsname) |
Durante la elaboración de una acción ha aparecido un fallo. Se indica el número ID de acción. Si en este caso se trata de una acción del Global Script, se puede crear el enlace con el nombre de la acción con ayuda de la ventana de aplicación GSC-Runtime, mientras de Runtime no se arranque de nuevo o se guarda una acción del Global Script |
|
1007003 |
no connection to server (Servername) |
Se ha interrumpido el enlace con el servidor.
Medida: Hay que arrancar el servidor de nuevo |
|
1007004 |
Function (Functionsname) unknown |
Función desconocida |
|
1007005 |
no PCode |
Una acción del Global Script o una función contiene código no ejecutable (código P).
Medida: Compilar de nuevo la acción o la función |
|
1007006 |
Variable not exist |
No existe la variable solicitada |
|
1007006 |
Variable timeout |
No se ha respondido a la petición de una variable dentro de un determinado tiempo |
|
1007007 |
FindFirstFile INVALID_HANDLE_VALUE GetLastError() |
En los proyectos multipuesto, se libera el directorio “..\Siemens\WinCC\aplib” con el nombre SCRIPTFCT.
Si no accede al directorio, se produce esta entrada y se hace un segundo intento. |
|
1007007 |
InstallClient ok |
Se ha establecido la comunicación Cliente/Servidor. |
|
1007007 |
InstallClient no ok |
Un cliente no ha podido establecer la comunicación con el servidor |
|
1007009 |
Thread said good-bye |
Se ha cerrado un Thread sin motivo alguno |
|
1007004 |
10 errors occurs, no more errors will be reported |
El fallo ha aparecido 10 veces y ya no se inserta más en el protocolo por motivos de rendimiento. |
|
1007009 |
APDMConnect-Thread said good-bye |
Se ha cerrado el Thread, el cual crea el enlace entre el control de la acción, la carpeta de variables y otras aplicaciones, de forma imprevista. |
Tabla 1: Resumen de los avisos de sistema más comunes en el WinCC
Estos y otros avisos de fallo se pueden encontrar en la ayuda de diagnóstico APDiag, a partir del SIMATIC WinCC V5.0 + SP2. Este archivo de ayuda está disponible en el path "...\Siemens\WinCC\uTools\APDiagDeu.chm".
A partir del WinCC V6.0, este archive de ayuda está disponible bajo el path "...Siemens\WinCC\Documents\German\APDiag.chm".
En las páginas del Customer Support con número ID ¡8385493! y ¡2357302! se dispone de información adicional sobre cómo evaluar los avisos de fallo de los ficheros LOG.
|