visualizza l'elenco degli articoli
WinCC -- Servizio e manutenzione -- Diagnostica degli errori (analisi di file di diagnostica)
Come eseguire una diagnostica completa per impianti PCS 7 e WinCC?
Come è possibile riunire con "Simatic diagnostics tool" (SDT) le informazioni diagnostiche e di sistema di più computer su un computer centrale?
Che significato hanno le segnalazioni di errore: "Buffer di trasferimento troppo piccolo", "TagQueue overflow", "Segnalazioni vanno perdute"
Perché nella visualizzazione dell'evento compare l'errore "S7OPCIAX"?
Come è possibile da WinCC un riconoscimento precoce di difficoltà nelle risorse per una immediata reazione?
Descrizione delle segnalazioni di errore della finestra di diagnostica GSC
Come si può rilevare il nome di una azione tramite la segnalazione di errore "ExecuteError in Action @xxx"?
Segnalazione di errore "Script: More than 5000 actions in work" nel file di diagnostica
Come si possono salvare i dati del Visualizzatore di eventi di Windows?
Come sono memorizzati in un file i dati di diagnosi del Windows-System Monitor (Performance Monitor)?
Come è possibile determinare lo spazio di memoria necessario per il "performance indicator log" del Windows System Monitor (Performance Monitor)?
Dove si trovano chiarimenti relativi alle segnalazioni di errore dei file di diagnostica WinCC License.log, WinCC_SStart_xx.log e WinCC_Sys_xx.log ?
Come si possono analizzare ed eliminare errori di progettazione del tipo "OnErrorExecute"?
Come si possono scrivere in un file le emissioni del tool di diagnostica "APDiag"?
Come si può impiegare il tool di diagnostica "APDiag" per il debug di script in C?
Come si può con la segnalazione APDiag-OnErrorExecute dallo ID della funzione rilevare il nome della funzione?
Come viene avviato il tool di diagnostic script "APDiag"?
Dove si trovano chiarimenti relativi alle segnalazioni di errore dei file di diagnostica WinCC License.log, WinCC_SStart_xx.log e WinCC_Sys_xx.log ?
Numero di ordinazione:

Descrizione

License.log  
Un chiarimento sulle registrazioni del License.log si trova nel WinCC Information System sotto il punto "Diagnostica nei casi di problemi di autorizzazione". Il License.log mostra le autorizzazioni richiamate. Se WinCC commuta p. es. nella modalità demo, allora nel License.log è possibile riconoscere per quale licenza mancante è stata avviata la modalità demo.

Figura 1 License.log

WinCC_SStart_xx.log   
Qui vengono registrati tutti gli eventi che compaiono durante l'avviamento di WinCC in runtime.

WinCC_Sys_xx.log   
In questo log file sono registrati eventi comparsi durante l'esecuzione di WinCC. 

Nel seguito si trova un elenco delle segnalazioni di sistema generate più frequentemente da WinCC e che vengono registrate nei log file WinCC_SStart_xx.log  e WinCC_Sys_xx.log.

 

Numero

Testo nella diagnostica

Descrizione

1007000

ActionOverflow: more than 5000 Actions to work

Sovraccarico, più di 5000 azioni in lista d'attesa.

1007001

ExecuteError in Action (Functionsname)

Durante l'elaborazione di una azione è comparso un errore. Viene emesso insieme lo ID dell'azione. Si tratta qui di una azione Global Script, è possibile tramite la finestra di applicazione GSC-Runtime creare la connessione con il nome dall'azione, fino a quando la runtime non viene riavviata opp. una azione Global script viene memorizzata.

1007003

no connection to server (Servername)

Connessione verso il server interrotta.
Rimedio: riavviare il server.

1007004

Function (Functionsname) unknown

Funzione sconosciuta.

1007005

no PCode

Una azione Global Script opp. una funzione non contiene codice eseguibile (P-Code).

Rimedio: compilare l'azione opp. la funzione

1007006

Variable not exist

La variabile richiesta non esiste.

1007006

Variable timeout

La richiesta di una variabile è rimasta senza risposta per un determinato tempo.

1007007

FindFirstFile INVALID_HANDLE_VALUE GetLastError()

In caso di progetti multiuser viene abilitata la directory .\Siemens\WinCC\aplib con il nome SCRIPTFCT.
 Se non si può accedere alla directory, si arriva a questa registrazione ed al nuovo tentativo.

1007007

InstallClient ok

Comunicazione client/server in atto.

1007007

InstallClient no ok

Un client non ha potuto agganciarsi alla comunicazione con il server.

1007009

Thread said good-bye

Un thread di job è imprevedibilmente terminato.

1007004

10 errors occurs, no more errors will be reported

L'errore è comparso dieci volte e non viene più protocollato per motivi di performance

1007009

APDMConnect-Thread said good-bye

Il thread, che stabilisce la connessione tra comando delle azioni, tag manager ed altre applicazioni, è imprevedibilmente terminato.

Tabella 1 Panoramica delle segnalazioni di sistema più frequenti di WinCC

Da WinCC Versione 5.0 SP2 queste ed altre segnalazioni di errore si trovano nella Guida del tool di diagnostica APDiag. Questo file di guida si trova in Siemens\WinCC\uTools\APDiagDeu.chm".

Ulteriori avvertenze per l'analisi delle segnalazioni di errore nei log file si trovano nell'articolo con ID 8385493 e nell'articolo con ID 2357302.



 Articolo con ID:11965771   Data:2010-01-28 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour