Beitragsliste anzeigen
WinCC -- Alarme und Meldungen projektieren -- Alarme und Meldungen im Alarm Control anzeigen
Wie können Meldeselektionen im WinCC AlarmControl importiert werden?
Warum werden in WinCC bei meinem Prozessbegleitwert (Text) am Anfang Leerzeichen dargestellt und am Ende Zeichen abgeschnitten?
Wie können im WinCC Alarm Control, auch zur Runtime, die Farben der angezeigten Meldungen unabhängig der Alarm Logging-Einstellungen geändert werden?
Wie können Meldungen im WinCC AlarmControl selektiert werden?
Wie unterscheidet sich in WinCC die Meldungsbearbeitung in der Meldeliste und in den Archiven?
Warum bleibt bei WinCC eine Grenzwertmeldung anstehen, obwohl der Wert wieder innerhalb der projektierten Grenzen liegt?
Wie kann ich die letzte Meldung in der ersten Zeile des AlarmOCX anzeigen?
Wie kann vorgegangen werden, wenn Alarme zur Runtime nicht angezeigt werden?
Wie kann ich im Alarm Control mehrzeiligen Meldetext anzeigen lassen?
Wie zeigt das WinCC Alarm Control Meldungen an?
Wie kann in WinCC der angemeldete Benutzer und Rechnername in der Meldeliste angezeigt werden?
Wie wird die Eigenschaft "MsgFilterSQL" des WinCC Alarm Controls verwendet, um mit einem SQL-Statement die anzuzeigenden Meldungen zu filtern?
Wie können zur Runtime im WinCC Alarm Control nur ausgewählte Meldungen angezeigt werden?
Wie wird die Standard-Funktion "AXC_SetFilter()" verwendet?
Wie ist die Formatanweisung aufgebaut, um die Inhalte von WinCC-Variablenwerten zur Runtime in den Anwendertextblöcken einer Meldung anzuzeigen?
Wie können Meldungen im WinCC Alarm Control nach Servern gefiltert werden?
Wie kann der Inhalt des Kommentardialogs (Kommentar, Rechner, Autor) angezeigt oder gedruckt werden?
Warum werden die Spaltenüberschriften im WinCC Alarm Control zur Runtime nicht korrekt angezeigt?
Wie kann die Spaltenbreite der Meldeblöcke beim WinCC Alarm Control zum Zeitpunkt der Projektierung im Graphics Designer oder in Runtime mit der Maus geändert werden?
Warum werden nur 1000 Meldungen im Archivfenster angezeigt, obwohl mehr Meldungen im Archiv sind?
Welche Bedeutung haben die Einstellungen unter "Projekteinstellungen übernehmen" im Register Meldeblöcke bei der Projektierung des WinCC Alarm Controls?
OS - WinCC -- Alarme und Meldungen projektieren -- Alarme und Meldungen im Alarm Control anzeigen
Wie können Meldungen im WinCC AlarmControl selektiert werden?
Was sollten Sie tun, wenn bei redundanten OS-Servern die Angabe zur Herkunft in der Meldung fehlt?
Textlänge des Meldungstexts 'Herkunft' im AlarmLogging
Anzahl der Meldungen in WinCC bestimmen
Wie zeigt das WinCC Alarm Control Meldungen an?
Sortierung der Meldelisten in PCS 7 V5.x und V6
Wie können zur Runtime im WinCC Alarm Control nur ausgewählte Meldungen angezeigt werden?
Wie wird die Standard-Funktion "AXC_SetFilter()" verwendet?
Wie können Meldungen im WinCC Alarm Control nach Servern gefiltert werden?
Welche Bedeutung haben die Einstellungen unter "Projekteinstellungen übernehmen" im Register Meldeblöcke bei der Projektierung des WinCC Alarm Controls?
Wie kann der Inhalt des Kommentardialogs (Kommentar, Rechner, Autor) angezeigt oder gedruckt werden?
Wie kann der Inhalt des Kommentardialogs (Kommentar, Rechner, Autor) angezeigt oder gedruckt werden?
Bestellnummer:

 
Anleitung:
WinCC bietet die Möglichkeit zur Runtime in der Langzeitarchivliste Kommentare zu einer Meldung einzugeben. Standardmäßig wird dieser Kommentar als "X" im Systemblock "Kommentar" angezeigt bzw. gedruckt. Dieser Beitrag zeigt, wie der eigentliche Inhalt des Kommentars zu einer Meldung (Kommentar, Rechner, Autor) im WinCC Alarm Control innerhalb eines Anwendertextblockes angezeigt und damit gedruckt werden kann.
 
Nr. Vorgehensweise
1 Anwendertextblock zur Anzeige des Kommentartextes definieren
Öffnen Sie den Editor "Alarm Logging" und legen Sie einen Anwendertextblock zur Anzeige des Kommentartextes fest.


Bild 01

Hinweis:
Es können maximal 255 Zeichen des Kommentartextes angezeigt werden.

2 Zu jeder Meldung den Kommentartext projektieren
Zur Anzeige der Informationen eines Meldungskommentars stehen folgende Anweisungen innerhalb eines Anwendertextblockes zur Verfügung:
 
Für Kommentar @103%s@
Für Benutzername @102%s@
Für Applikation @101%s@
Für Rechnername @100%s@

Projektieren Sie zu jeder Meldung, deren Kommentar angezeigt werden soll, den zugehörigen Anwendertextblock.


Bild 02

Speichern und beenden Sie den Editor "Alarm Logging".

Hinweise:

  • Zur WinCC-Runtime kann der Kommentar zu einer Meldung nur innerhalb der Langzeitarchivliste vergeben werden. Das 3 zeigt die Anzeige einer Meldung, bevor ein Kommentar durch den Benutzer eingegeben wurde.


    Bild 03

     
  • Bild 04 zeigt den Kommentar-Dialog nach der Eingabe eines Kommentars.


    Bild 04

     
  • Der Kommentar zu einer Meldung wird erst nach einem Listenwechsel (z.B. Wechsel  in Kurzzeitarchivliste oder Meldeliste) im Anwendertextblock angezeigt. 


    Bild 05

     
  • Die Meldungsprojektierung von Schritt 1 und Schritt 2 muss für jede Runtime-Sprache durchgeführt werden.
  • Es werden maximal 255 Zeichen im Anwendertextblock dargestellt.
  • Mit dieser Vorgehensweise können die Kommentare der Meldungen angezeigt bzw. gedruckt werden, die zum Zeitpunkt der Eingabe des Meldungskommentars bereits auf diese Weise projektiert sind. Es ist nicht möglich, diese Projektierung nachträglich durchzuführen, um so bereits vorhandene Meldungskommentare anzuzeigen bzw. zu drucken.
  • Diese Vorgehensweise gilt ab WinCC V5.1.

Suchbegriffe:
Meldungskommentar, Alarmmeldungen


 Beitrags-ID:11870927   Datum:2006-06-23 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour