Konfigurationshinweise Um ein WinCC Projekt in ein STEP 7 Projekt importieren zu können, ist es erforderlich, dass folgende WinCC Komponenten installiert sind:
- SIMATIC Device Drivers
- Object Manager
- AS-OS Engineering
Diese Komponenten finden Sie auf der WinCC Installations CD (Bild 01). Weiterhin müssen WinCC und STEP 7 auf dem gleichen Rechner installiert sein. Durch das Importieren des WinCC Projekts in ein STEP 7 Projekt kann das dort vorhandene Komprimierungswerkzeug (Packer) auch für das Archivieren des WinCC Projekts genutzt werden.

Bild 01
Hinweis Weitere Hinweise zur Installation von zusätzlichen Komponenten unter verschiedenen WinCC-Versionen finden Sie unter der Beitrags-ID: 10880206 am Beispiel der "Smarttools".
Anleitung Sie haben folgende Möglichkeiten um ein bisher eigenständiges WinCC Projekt in Ihr STEP 7 Projekt zu importieren:
1.Vorgehen ab WinCC V6.0 SP4
| Nr. |
Vorgehensweise |
| 1 |
Führen Sie den Menübefehl "Extras > OS Importieren..." im SIMATIC Manager aus.

Bild 02
|
| 2 |
Drücken Sie den markierten Button um das Auswahlfenster von Bild 04 zu öffnen.

Bild 03
|
| 3 |
Wählen Sie die Projektname.mcp Datei aus, die Sie importieren möchten und drücken Sie den Button "Öffnen".

Bild 04
|
| 4 |
Überprüfen Sie den Projektpfad für die zu importierende OS und drücken Sie den Button "OS importieren".

Bild 05
|
Hinweis
Weiterführende Informationen zum Importieren von WinCC - Projekten mit dem SIMATIC Manager finden Sie im WinCC Information System > Arbeiten mit WinCC > Integration von WinCC in den SIMATIC Manager > WinCC-Projekte und -Objekte im SIMATIC Manager verwalten > WinCC-Projekt mit SIMATIC Manager importieren.
2. Vorgehen allgemein für alle WinCC Versionen
| Nr. |
Vorgehensweise |
| 1 |
Fügen Sie eine Operator Station (OS) in Ihr STEP 7 Projekt ein.

Bild 06
|
| 2 |
Ändern Sie den Namen der OS auf den des vorhandenen WinCC Projektes.

Bild 07
|
| 3 |
Löschen Sie das im STEP 7 Projektpfad angelegte WinCC Projekt im Windows Explorer, welches aufgrund der neu angelegten OS generiert wurde.
Beispiel für den Projektpfad:
C:\Programme\Siemens\Step7\EXAMPLES\exie\wincproj\'Name der OS' |
| 4 |
Legen Sie nun das vorhandene WinCC Projekt mit dem Project Duplicator über den Menüpunkt "Speichern unter" im STEP 7 Projektpfad ab. Sie starten den Project Duplicator im Startmenü unter "Start > Simatic > WinCC > Tools". |
Hinweis
Weiterführende Informationen zum Importieren von WinCC Projekten mit dem SIMATIC Manager finden Sie im WinCC Information System > Arbeiten mit WinCC > Integration von WinCC in den SIMATIC Manager > WinCC-Projekte und -Objekte im SIMATIC Manager verwalten > WinCC-Projekt mit SIMATIC Manager importieren.
Erstellumgebung Dieser Beitrag wurde in folgender Umgebung erstellt.
| Komponente |
Produkt- und Versionsbezeichnung |
| PC-Betriebssystem |
Microsoft Server 2003 SP2 |
| Standard Tools |
STEP 7 V5.4 SP4 |
| HMI Software |
WinCC 7.0 |
| Optionen |
--- |
| Steuerungen |
--- |
|