Beitragsliste anzeigen
WinCC -- Arbeiten mit Projekten -- Projekte einrichten und bearbeiten
Wie kann ich erkennen mit welcher Version ein WinCC Projekt zuletzt bearbeitet wurde?
Wie kann verhindert werden, dass gleichzeitig von mehreren WinCC Clients Bedienungen oder Änderungen von Werten durchgeführt werden können?
Wie kann ich in WinCC mit dem OS-Projekteditor einen Monitor mit der Auflösung von 1680x1050 Bildpunkten verwenden?
Wie kann ein vorhandenes WinCC Projekt in ein STEP 7 Projekt integriert werden?
Wie kann für ein STEP 7 Projekt der Zugriffsschutz aktiviert und ein Benutzer als Projektbearbeiter eingerichtet werden?
Wie können Sie ein WinCC Projekt umbenennen?
Wie kann in WinCC das globale Farbschema bzw. der globale Schatten für alle Objekte auf einem Bild aktiviert oder deaktiviert werden?
Wie kann die Transaktionsdatei (*.LDF) der Datenbank eines WinCC Projekts verkleinert werden?
In der Datenbank den Namen eines Projekts ändern
Projekt auf "nicht aktiviert" setzen in der Datenbank
Welche Besonderheiten sind bei Verwendung des WinCC Projekt Duplikators mit Downtime Monitors und Process Monitors zu beachten?
Welche Möglichkeiten bietet der WinCC Project Duplicator, um ein redundantes Serverprojekt zu erzeugen?
Warum lässt sich bei Verwendung von STEP 7 V5.2 und WinCC V5.1 im SIMATIC Manager keine OS einfügen?
Was müssen Sie beim Duplizieren eines Projektes von einem MultiClient-Rechner auf einen anderen MultiClient-Rechner beachten?
Wie können Sie in der WinCC V5.x -Runtime andere als die standardmäßig eingestellten Mauszeiger verwenden?
Wie können Sie in SIMATIC WinCC Ihre Mauszeiger dynamisieren?
Wie können Sie benutzerdefinierte Farben aus einem vorhandenen WinCC-Projekt in einem anderen/neuen WinCC-Projekt verwenden?
Farbe des RT- Schaltcursors ändern
Welche Vorgaben gelten für den Namens eines WinCC-Projekts?
STEP 7 -- Arbeiten mit Projekten -- Projekte einrichten und bearbeiten
Wie können Bausteine in einem Multiprojekt verglichen werden?
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um ein STEP 7 V5.x Projekt in STEP 7 Professional (TIA Portal) zu migrieren?
Wie erfolgt in STEP 7 V5.x die Anbindung einer selbst erstellten Onlinehilfe zu einem programmierten Baustein?
Wie kann der Diagnosepuffer einer Simatic CPU mit integriertem Webserver an einem SIMATIC Panel angezeigt werden?
Wie kann ab STEP 7 V5.5 der verbesserte Bausteinschutz für FBs und FCs eingerichtet werden?
Warum kann in STEP 7 V5.x der Dialog "Suchen/Ersetzen" im KOP/FUP/AWL-Editor nicht angezeigt werden?
Wie wird ein WinCC flexible Projekt in STEP 7 integriert?
Wie kann die Performance im SIMATIC Manager und innerhalb des STEP 7 Projektes verbessert werden?
Warum können die Optionen (Anzeigen, Filtern, Generieren, Löschen) unter dem Menüpunkt "Extras > Referenzdaten > " nicht mehr angewählt werden?
Wie kann ein STEP 7 Projekt lesegeschützt auf einer MMC in einer S7-300 CPU abgelegt werden?
Wie kann für ein STEP 7 Projekt der Zugriffsschutz aktiviert und ein Benutzer als Projektbearbeiter eingerichtet werden?
Wie können Sie den STEP 7 Hardwarekatalog ab STEP 7 V5.2 aktualisieren?
Wie können Projekte auf einer Memory Card und wieder zurück in ein PG/PC geladen werden?
Informationen zu dem Thema "Projekte einrichten und bearbeiten"
Wie kann ein vorhandenes WinCC Projekt in ein STEP 7 Projekt integriert werden?
Welche Vorteile bietet die Funktion "Multiprojekt" für große vernetzte Projekte?
Welche Bedeutung haben die Anfangs- und die Aktualwerte eines Datenbausteins?
Warum können Projekte, Bausteine oder die HWKonfig entweder gar nicht, mit Fehlermeldungen oder nur lesend geöffnet werden?
WinCC -- Kommunikation projektieren und programmieren -- Kommunikation zur S7 (ohne PROFIBUS)
Wie kann ein vorhandenes WinCC Projekt in ein STEP 7 Projekt integriert werden?
Kann ich die Slot-PLC mit WinCC V5.0 verwenden?
Welche Voraussetzungen sind für eine Online-Verbindung zwischen WinCC und einer S7 über MPI (CP5611) notwendig?
Welche Lizenz wird bei Kommunikation über TCP/IP mit WinCC benötigt?
Welche Möglichkeiten gibt es, um mit WinCC auf eine S7-200 zuzugreifen?
Wie wird eine Kopplung über Modem zu einer S7 realisiert?
Wie kann WinCC mit S7-PLCSIM gekoppelt werden?
Welche Einstellungen in WinCC sind nötig, um über den TS Adapter mit einer S7-Steuerung zu kommunizieren?
Welche Hard- und Software wird im WinCC System benötigt, um mit einer S7 über eine CP343-1 zu kommunizieren?
Welche Einstellungen sind nötig, um mit WinCC und SIMATIC NET über einen CP5611, CP5613 oder CP1613 auf eine S7- CPU zugreifen zu können?
Wie kann ein vorhandenes WinCC Projekt in ein STEP 7 Projekt integriert werden?
Bestellnummer:

Konfigurationshinweise
Um ein WinCC Projekt in ein STEP 7 Projekt importieren zu können, ist es erforderlich, dass folgende WinCC Komponenten installiert sind:

  • SIMATIC Device Drivers
  • Object Manager 
  • AS-OS Engineering

Diese Komponenten finden Sie auf der WinCC Installations CD (Bild 01). Weiterhin müssen WinCC und STEP 7 auf dem gleichen Rechner installiert sein. Durch das Importieren des WinCC Projekts in ein STEP 7 Projekt kann das dort vorhandene Komprimierungswerkzeug (Packer) auch für das Archivieren des WinCC Projekts genutzt werden.


Bild 01

Hinweis
Weitere Hinweise zur Installation von zusätzlichen Komponenten unter verschiedenen WinCC-Versionen finden Sie unter der Beitrags-ID: 10880206 am Beispiel der "Smarttools".

Anleitung
Sie haben folgende Möglichkeiten um ein bisher eigenständiges WinCC Projekt in Ihr STEP 7 Projekt zu importieren:

1.Vorgehen ab WinCC V6.0 SP4
 
Nr. Vorgehensweise
1 Führen Sie den Menübefehl "Extras > OS Importieren..." im SIMATIC Manager aus.


Bild 02

2 Drücken Sie den markierten Button um das Auswahlfenster von Bild 04 zu öffnen.


Bild 03

3 Wählen Sie die Projektname.mcp Datei aus, die Sie importieren möchten und drücken Sie den Button "Öffnen".


Bild 04

4 Überprüfen Sie den Projektpfad für die zu importierende OS und drücken Sie den Button "OS importieren".


Bild 05

Hinweis
Weiterführende Informationen zum Importieren von WinCC - Projekten mit dem SIMATIC Manager finden Sie im WinCC Information System > Arbeiten mit WinCC > Integration von WinCC in den SIMATIC Manager > WinCC-Projekte und -Objekte im SIMATIC Manager verwalten > WinCC-Projekt mit SIMATIC Manager importieren.

2. Vorgehen allgemein für alle WinCC Versionen
 
Nr. Vorgehensweise
1 Fügen Sie eine Operator Station (OS) in Ihr STEP 7 Projekt ein.


Bild 06

2 Ändern Sie den Namen der OS auf den des vorhandenen WinCC Projektes.


Bild 07

3 Löschen Sie das im STEP 7 Projektpfad angelegte WinCC Projekt im Windows Explorer, welches aufgrund der neu angelegten OS generiert wurde. 
Beispiel für den Projektpfad: 
C:\Programme\Siemens\Step7\EXAMPLES\exie\wincproj\'Name der OS'
4 Legen Sie nun das vorhandene WinCC Projekt mit dem Project Duplicator über den Menüpunkt "Speichern unter" im STEP 7 Projektpfad ab. Sie starten den Project Duplicator im Startmenü unter "Start > Simatic > WinCC > Tools".

Hinweis
Weiterführende Informationen zum Importieren von WinCC Projekten mit dem SIMATIC Manager finden Sie im WinCC Information System > Arbeiten mit WinCC > Integration von WinCC in den SIMATIC Manager > WinCC-Projekte und -Objekte im SIMATIC Manager verwalten > WinCC-Projekt mit SIMATIC Manager importieren.

Erstellumgebung
Dieser Beitrag wurde in folgender Umgebung erstellt.
 
Komponente Produkt- und Versionsbezeichnung
PC-Betriebssystem Microsoft Server 2003 SP2
Standard Tools STEP 7 V5.4 SP4
HMI Software WinCC 7.0
Optionen ---
Steuerungen ---

 Beitrags-ID:11841504   Datum:2010-05-12 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour