visualizza l'elenco degli articoli
WinCC -- Progettazione di allarmi e segnalazioni -- Parametrizzazione di Alarm Logging
Come si può calcolare il volume dati necessario nel server di archivio centrale?
Come è possibile generare una segnalazione in WinCC, se nel backup dell'archivio manca il percorso del backup, non raggiungibile opp. il supporto dati è pieno?
Come si può disinserire la segnalazione 1000915 "Terminal adapter <Mac Adresse> disconnesso"?
Come si può evitare che al richiamo della funzione OpenPicture tramite LoopInAlarm tutto lo schermo venga coperto?
Come si può aumentare il timeout per l'avvio e la conclusione di Alarm Logging?
Che significato hanno le segnalazioni di errore: "Buffer di trasferimento troppo piccolo", "TagQueue overflow", "Segnalazioni vanno perdute"
Quali funzioni hanno i diversi tipi di variabile con le segnalazioni singole?
Come si può, nella lista degli allarmi, lasciare che determinate segnalazioni pulsino, fino a quando l'utente non le ha riconosciute?
Quale formato è il più adatto nella definizione delle variabili evento di AlarmLogging?
Che cosa si può fare se nella runtime non vengono visualizzati gli allarmi?
Come è possibile assegnare le funzioni dei pulsanti della barra degli strumenti di WinCCAlarmLogging OCX a pulsanti esterni?
Come possono cancellare segnalazioni singole in una segnalazione cumulativa?
Generare segnalazioni con alimentazione indiretta dei valori limite
A cosa occorre fare attenzione nella assegnazione dei nomi di tipi di segnalazione, classi di segnalazioni e segnalazioni cumulative?
Perché il pulsante della barra dei tool "Commento" dello Alarm Logging Controls in runtime non viene visualizzato?
Rappresentare valori di processo in Alarm Logging
Come si possono modificare i testi di stato delle classi di segnalazioni da +, -, * in testi proprietari?
Come si può verificare nella progettazione dell'Alarm Logging, se variabili di conferma, di stato e di segnalazione sono state utilizzate più volte opp. se le variabili di segnalazione non sono progettate correttamente?
Come è possibile durante la runtime, al comparire di una segnalazione, rilevare i testi di segnalazione opp. i valori accompagnatori di processo nella corrispondente azione specifica utente "GMsgFunction()"?
Come si possono visualizzare segnalazione nella runtime e come si può operare su di esse?
Come è configurata l'istruzione di formato per visualizzare i contenuti dei valori delle variabili WinCC durante la runtime nel blocchi di testo utente di una segnalazione?
Come si possono memorizzare segnalazioni nelle quali il testo di segnalazione è costituito da un testo fisso ed un testo variabile?
Qual’è lo stato delle variabili di stato/conferma in AlarmLogging?
Quali stati può assumere una segnalazione durante la runtime?
Come si può, con l'aiuto della sorveglianza limiti di Alarm logging, sorvegliare la memoria libera di un disco?
Perché dopo l'avvio della runtime di WinCC compare una segnalazione di Guida del processo con il testo ".....già occupato dalla segnalazione"?
Come si possono progettare classi di segnalazione definite dall'utente?
Come si può modificare il ciclo di rilevamento dello Alarm Logging?
Come si può utilizzare la variabile di stato per una segnalazione?
Di quale particolarità occorre tener presente con la funzionalità "Loop in Alarm"?
Come si possono esportare, modificare e nuovamente importare testi di segnalazione?
Come è possibile assegnare le funzioni dei pulsanti della barra degli strumenti di WinCCAlarmLogging OCX a pulsanti esterni?
Numero di ordinazione:

Descrizione
È possibile assegnare le funzioni dei pulsanti della barra degli strumenti di WinCCAlarmLogging OCX a pulsanti esterni:

Utilizzo del nuovo Alarm Control a partire dalla versione WinCC V7

Se non si desidera utilizzare WinCC Alarm Control in Runtime tramite i pulsanti della barra degli strumenti, con la funzione C "SetPropDouble" o "SetPropWord" è possibile assegnare a un pulsante la funzionalità di un pulsante della barra degli strumenti. Questa funzione può essere realizzata anche tramite un VB Script. Ulteriori dettagli sono riportati nella guida online WinCC nei percorsi:

Esempio:
passare all'archivio a breve termine con la funzione C "SetPropDouble"
 
N. Procedura
1 Annotare l'ID oggetto del pulsante desiderato (nell'esempio il pulsante per richiamare l'archivio a breve termine). L'ID oggetto del pulsante si trova nel dialogo di configurazione nella scheda "Barra strumenti". Il significato dell'"ID" è riportato anche nella guida online WinCC nel percorso "Lavorare con WinCC > Configurazione di un sistema di segnalazione > Rappresentazione di segnalazioni in runtime > Utilizzo in runtime > Utilizzo dell'AlarmControl in runtime".


Figura 01

2 Nella pagina desiderata creare un pulsante al quale verrà assegnata la funzione del pulsante della barra degli strumenti.
3 In "Proprietà dell'oggetto" del pulsante selezionare la scheda "Evento".
4 Configurare in "Mouse> Clic del mouse  > Azione C" l'azione successiva.
5 Selezionare la funzione nel seguente percorso: "Funzioni interne > graphics > set > property > SetPropDouble".


Figura 02

6 Parametrizzare questa funzione come mostrato nello screenshot con i valori corrispondenti:
  • lpszPictureName: nome della pagina se, diversamente dall'esempio, il pulsante è stato creato nella stessa pagina di WinCC Alarm Control.
  • lpszObjectName: nome di WinCC Alarm Control (nell'esempio: "Control1").
  • lpszPropertyName: nome della proprietà che si desidera modificare (in questo caso "ToolbarButtonClick" di WinCC Alarm Control).
  • dValue: Objekt_ID del pulsante (riportare qui l'ID dell'oggetto annotato al punto 1, che nell'esempio ha il valore 4).


Figura 03

Utilizzo del vecchio Alarm Control a partire dalla versione WinCC V6 (in Graphics Designer a partire dalla versione WinCC V7 denominato Alarm Control (Classic))

Se non si desidera utilizzare WinCC Alarm Control in Runtime tramite i pulsanti della barra degli strumenti, con la funzione "SetPropDouble" è possibile assegnare a un pulsante la funzionalità di un pulsante della barra degli strumenti.

Esempio:
passare all'archivio a breve termine
 
N. Procedura
1 Annotare l'ID oggetto del pulsante desiderato (nell'esempio il pulsante per richiamare l'archivio a breve termine). L'ID oggetto del pulsante si trova nella guida in "ButtonCommand-Proprietà".


Bild 04

2 Nella pagina desiderata creare un pulsante al quale verrà assegnata la funzione del pulsante della barra degli strumenti.
3 In "Proprietà dell'oggetto" del pulsante selezionare la scheda "Evento".
4 Configurare in "Mouse> Clic del mouse  > Azione C" l'azione successiva.
5 Selezionare la funzione nel seguente percorso: "Funzioni interne > graphics > set > property > SetPropDouble".


Figura 05

6 Parametrizzare questa funzione come mostrato nello screenshot con i valori corrispondenti:
  • lpszPictureName: nome della pagina se, diversamente dall'esempio, il pulsante è stato creato nella stessa pagina di WinCC Alarm Control.
  • lpszObjectName: nome di WinCC Alarm Control (nell'esempio: "Control1").
  • lpszPropertyName: nome della proprietà che si desidera modificare (in questo caso "ButtonCommand" di WinCC Alarm Control).
  • dValue: Objekt_ID del pulsante (riportare qui l'ID dell'oggetto annotato al punto 1, che nell'esempio ha il valore 2).


Figura 06

Utilizzo della procedura classica fino a WinCC V6 incluso

Se non si desidera utilizzare WinCC Alarm Control in Runtime con i pulsanti della barra degli strumenti, nell'editor Global Script in "Funzioni standard > Allarme" sono disponibili diverse funzioni.

Ulteriori informazioni sono riportate nella guida online WinCC nei percorsi:

Esempio:
passare all'archivio a breve termine
 
N. Procedura
1 Creare un pulsante nella pagina desiderata.
2 In "Proprietà dell'oggetto" del pulsante selezionare la scheda "Evento".
3 Configurare in "Mouse> Clic del mouse  > Azione C" l'azione successiva.
4 Selezionare da "Funzioni standard> Allarme" la funzione "AXC_OnBtnArcShort" con un doppio clic.
5 Parametrizzazione della funzione sopra selezionata:
lpszPictureName: qui va indicato il nome della pagina in cui si trova l'Alarm Control. Ciò è necessario solo se l'Alarm Control si trova nella finestra di una pagina, ovvero in un'altra pagina rispetto al pulsante.
lpszObjectName: qui viene selezionato il nome dell'Alarm Control dal menu di selezione. Il nome oggetto si trova anche nelle Proprietà dell'Alarm Control.


Figura 07


Figura 08


Figura 09

6 Dopo la compilazione la parametrizzazione della funzione è terminata.


Figura 10

Ora con un clic del mouse su questo pulsante è possibile visualizzare l'archivio a breve termine nell'Alarm Control.

 Articolo con ID:11769423   Data:2012-03-23 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour