Beitragsliste anzeigen
Umrüstung von PCS7 V5.1 auf V5.2 mit F-Technik
Bestellnummer:
>
FRAGE:
Was muss ich bezüglich F-Technik beachten, wenn ich PCS7 von V5.1 auf V5.2 hochrüsten will?

ANTWORT:  

  • Sie benötigen den SP1 des F-Tools - wegen des CFC-Treiberwizards in PCS7 V5.2 (Beitrags-ID 8798160).
  • Sind F_CH-Bausteine bedien-/beobachtbar geschaltet, so müssen Sie im CFC-Treiberwizard (SIMATIC Manager/Komponentensicht: "Extras > Pläne > Baugruppentreiber erzeugen > Schaltfläche "Einstellungen" > "Einstellungen-Baugruppentreiber erzeugen") die Option "Diagnosebausteine bedien-/beobachtbar setzen" aktivieren.
  • Wenn Sie das neue Treiberkonzept verwenden, kopieren Sie bitte die Bausteine aus der Bibliothek "Failsafe Blocks\F-Control Blocks" in die Bibliothek "PCS7 Drivers52\Blocks".
  • Verwenden Sie die geänderten Bausteine F_CH_AI, F_R_R oder F_R_BO , so ändert sich auch die Gesamtsignatur des Projekts. Bei einer abgenommenen Anlage muss der TÜV über die Ursache der geänderten Gesamtsignatur informiert werden.

 

 Beitrags-ID:11751658   Datum:2002-05-27 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
verwandte Beiträge
SIMATIC Process Control System PC ...
Software-Aktualisierung von PCS 7 ...
SIMATIC Process Control System PC ...
Warum wird die Erzeugung der Baug ...
Freigegebene Baugruppen für PCS ...
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour