DOMANDA
Perché dopo un upload dal WinAC Slot PCI V3.1 non è più
possibile caricare un vecchio progetto STEP 7 sul nuovo WinAC Slot
PCI V3.2 aggiornato?
RISPOSTA
Con l'aggiornamento a WinAC Slot PCI Versione 3.2 si installa anche
un nuovo Configuratore di componenti con la configurazione di
default "PC-Station" (nome della configurazione). In questo modo
possono esserci scostamenti tra il progetto originale STEP 7
(upload di PCI V3.1 Slot) e la nuova configurazione di default del
configuratore.
Il nome che era stato assegnato nel Configuratore dei componenti
della CPU41x-2PCI non corrisponde più al nome che si richiama
tramite il pannello operatore della CPU e la barra dei task. Le
impostazioni nel Configuratore dei componenti devono coincidere con
la progettazione effettuata nella HW Config STEP 7. Le impostazioni
sono il nome della stazione, il tipo ed il nome della CPU41x-2 PCI
e dell'indice (corrisponde al numero di posto connettore nella
configurazione hardware).
Rimedio
Modificare o il nome della PC-Station nel proprio progetto
originale STEP 7 (upload da PCI V3.1 Slot) opp. il nome di stazione
nel Configuratore dei componenti.
Avviare il Configuratore dei componenti tramite l'icona sul desktop
di Windows e fare poi clic sul pusante "Nome stazione".
Figura 1: Maschera di introduzione per il nome della
stazione
Il nome della SIMATIC PC Station (Figura 2) deve coincidere con
il nome di stazione nel Configuratore di componenti (Figura 1).
Figura 2: Progetto STEP 7 nel SIMATIC Manager
Nella HW Config scambiare la CPU V1.1 con una CPU V3.0
Verificare se nelle proprietà della stazione PC è selezionato
S7RTM ("PC-Station (tasto destro del mouse) > Proprietà >
Configurazione").
Ricerca
WinAC 3.2, Upload, Update, WinAC
3.1
|