DOMANDA
Come si può collegare una unità S7-300 come slave DP ad un
DP/PA-Link nella Configurazione hardware dello STEP 7?
RISPOSTA
La via normale per collegare le unità sopra citate dal catalogo
PROFIBUS DP della Configurazione hardware dello STEP 7 al ramo
master DP dello DP/PA-Link non è possibile. Il collegamento
dell'S7-300 ad un DP/PA-Link è possibile solo indirettamente
tramite i file GSD. Nella gestione di slave CPU-I tramite file GSD,
come utente si deve provvedere a che i campi dati di I/O
corrispondano tra loro.
Per prima cosa scaricare sul proprio sistema STEP 7 i file GSD
necessari per le unità sopra citate. Se questi file GSD fossero già
integrati nella configurazione hardware, si può saltare questo
passo. I file GSD si trovano in Internet all'articolo con ID:
113652 "File GSD PROFIBUS: SIMATIC".
Tramite il punto di menù "Strumenti > Installa nuovi file
GSD" si possono collegare i file GSD nella propria Configurazione
hardware. Per prima cosa chiudere la stazione S7.
Figura 1 Installazione del nuovo file GSD del catalogo
Aprire nuovamente la propria configurazione hardware e
progettare l'unità IM157 (p. es. lo DP/PA-Link con il Listino N.:
6ES7157-0AA81-0XA0). Dal catalogo PROFIBUS DP/sottodirectory
"DP/PA-Link" queste unità possono, tramite drag&drop, essere
collegate direttamente al ramo del sistema master ridondante.
Figura 2 Scelta del DP/PA-Links nella HW Config
Indicare un indirizzo PROFIBUS per lo DP/PA-Link e scegliere
"Unità di interfaccia per PROFIBUS DP" (vedi Figura 3).
Figura 3 Scelta delle unità di interfaccia nella HW Config
Nel catalogo PROFIBUS DP sotto "Altri apparecchi da campo" si
trovano poi le unità S7-300 (vedi Figura 4).
Figura 4 Scelta delle unità S7-300
Progettare ora queste unità tramite drag&drop per il sistema
master. Scegliere quindi il sistema di bus corretto (nella Figura
5: PROFIBUS (5)) ed un indirizzo PROFIBUS. Se vengono utilizzati i
file GSD presenti al momento, allora la CPU 315-2 DP viene
collegata come slave DPV0.
Figura 5 Progettazione nella HW Config
Ora si deve ancora creare la HW Config per la CPU fatta
funzionare come slave DP. Con uno slave standard nella maggioranza
dei casi basta solo impostare l'indirizzo DP ed il baudrate.
Creare una stazione S7-300 in corrispondenza alla HW Config.
Collegare l'interfaccia DP con un bus. (Qui si deve scegliere un
bus diverso da quello che si trova sul proprio DP/DP-Link, perché
qui e già stato assegnato l'indirizzo per lo slave DP).
Impostare l'interfaccia DP della CPU su Funzionamento slave.
(Doppio clic sull'interfaccia DP > linguetta Tipo di
funzionamento). Fare attenzione che le funzioni PG non sono
attivate.
Figura 6 Impostazioni come slave DP
Impostare i parametri di bus. Utilizzare gli stessi parametri di
bus che sono stati impostati sul lato secondario del proprio
DP/DP-Link.
Caricare la configurazione nella CPU slave DP.
Ricerca
Unità di interfaccia, unità di periferia
|