Beitragsliste anzeigen
S7-300 CPU 31x -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Baugruppen initialisieren und parametrieren (GSD, Updates)
Wie können in STEP 7 (TIA Portal) V11 anwenderdefinierte Webseiten und Standardwebseiten für S7-CPUs automatisch aktualisiert werden?
Warum dürfen Sie eine Memory Card bei der S7-300/S7-400/S7-1200 CPU nie im laufenden Betrieb (RUN) entfernen?
Wie wird das Code-Lesegerät SIMATIC MV440 / MV420 mit STEP 7 (TIA Portal)V11 als PROFINET IO-Device am PROFINET IO-System einer SIMATIC S7-300 konfiguriert?
Wie kann das SIMATIC Field PG am Bussystem angeschlossen werden, um die dezentralen Peripheriegeräte über TCI zu parametrieren und diagnostizieren?
Wie wird das Code-Lesesystem SIMATIC MV440 als PROFINET IO-Device am PROFINET IO-System einer SIMATIC S7-300 konfiguriert?
Wie können Sie Uhrzeit und Datum aus einem GPS-Signal bestimmen?
Wie können Sie die S7-300/400 vor unbefugten Zugriffen aus dem LAN (local area network) schützen?
Welche Möglichkeiten der Passwortvergabe gibt es?
Master / Slave (SIMOVERT) Kommunikation am DP-Profibus
Was kann ich tun, wenn neue Baugruppen, z.B. CPUs, im STEP 7 Baugruppenkatalog fehlen?
Woher kann ich die GSD-Dateien für meine S7-300 CPUs beziehen?
Wie projektieren Sie eine Uhrzeitsynchronisation?
Wie ist das Anlaufverhalten einer S7-300/400 CPU, wenn ich ein "leeres" DP-Mastersystem mit gesperrtem "Anlauf bei Sollausbau ungleich Istausbau" projektiert habe, aber kein Slave eingebunden ist?
Welche Randbedingungen muss ich bei der Adressvergabe von Peripheriebaugruppen (zentral oder dezentral) an eine S7-CPU beachten?
Anbinden einer S7-300 an einen DP/PA-Link
Netzübergänge und Links (DP) -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Baugruppen initialisieren und parametrieren
Wie werden die AS-i Slaves über den IE/AS-i Link an eine S7-300 CPU mit integrierter PROFINET-Schnittstelle angebunden?
Wo finden Sie auf der SIMATIC NET Quickstart Collection S7-Programmbeispiele und Dokumentation zur Kommunikation über PROFINET?
Wo finden Sie auf der SIMATIC NET Quickstart Collection S7-Programmbeispiele und Dokumentation zur Kommunikation im IWLAN?
Wo finden Sie auf der SIMATIC NET Quickstart Collection S7-Programmbeispiele und Dokumentation für die Kommunikation über PROFIBUS?
Wo finden Sie Programmbeispiele und Dokumentation zur Kommunikation zwischen PC-Station und SIMATIC S7 über PROFIBUS mittels S7-Kommunikation und unter Einbindung eines Netzübergangs IE/PB Link?
Wo finden Sie Programmbeispiele und Dokumentation zur Kommunikation zwischen S7-400 (PROFINET IO-Controller) und S7-300 (I-Slave) unter Einbindung eines Netzübergangs IE/PB Link?
Wo finden Sie Programmbeispiele und Dokumentation zur Kommunikation zwischen PC-Station und SIMATIC S7 mittels S7-Kommunikation und unter Einbindung eines Netzübergangs IE/PB Link?
S7-Routing und Datensatz-Routing (PROFIBUS DP) über das IE/PB-Link
Wie wird eine Ringredundanz mit DP/PA-Kopplern FDC 157-0 und aktiven Feldverteilern AFD aufgebaut?
Anbinden einer S7-300 an einen DP/PA-Link
Welche Möglichkeiten haben Sie von einem PC auf PROFIBUS Geräte hinter einem IWLAN/PB Link PN IO bzw. einem IE/PB Link PN IO zuzugreifen?
Wie wird die IM 157/IM 153-2 im DP/PA Link an einen Fremdmaster oder eine SIMATIC S5 angebunden? (GSD-Tool)
Neue Link-Module in PCS7 V4.02 einbinden
Aufbaubeschränkungen bei Verwendung von Universalmodulen
Verringerte Nutzdatenbreite bei Verwendung der Diagnose
Lesen der Eingangsdaten eines von einem anderen DP-Master projektierten DP-Slave
Wie konfigurieren Sie eine S7-300 CPU oder einen CP342-5 als DP-Slave an einer S7-400H als DP-Master unter Verwendung eines Y-Links?
Projektierung der E/A-Daten im DP/DP-Koppler
Diagnose des DP/AS-i Link 20E auslesen
Projektierung unterschiedlicher E/A-Adressen beim DP/AS-i Link 20E
Welche Besonderheiten gibt es bei der Ein- bzw. Ausgangsadressierung beim DP/DP-Koppler?
Anbinden einer S7-300 an einen DP/PA-Link
Bestellnummer:

FRAGE:
Wie kann man eine S7-300-Baugruppe als DP-Slave an einem DP/PA-Link in der Hardwarekonfiguration von STEP 7 anbinden?

ANTWORT:  
Der normale Weg, die o. g. Baugruppen aus dem PROFIBUS-DP-Katalog der Hardwarekonfiguration von STEP 7 an den DP-Masterstrang des DP/PA-Links anzubinden, ist nicht möglich. Die Anbindung der S7-300 als Slave an einen DP/PA-Link ist nur über den Umweg über die GSD-Dateien möglich. Bei der Hantierung von CPU-I-Slaves via GSD-Datei müssen Sie als Anwender dafür sorgen, dass die E/A-Datenbereiche zueinander passen.

Bitte laden Sie zunächst für die o. g. Baugruppen die erforderlichen GSD-Dateien auf Ihr STEP 7-System herunter.  Sollten diese GSD-Dateien schon in Ihrer Hardwarekonfiguration eingebunden sein, können Sie diesen Schritt überspringen. Die GSD-Dateien finden Sie im Internet unter der Beitrags-ID: 113652 "PROFIBUS GSD-Dateien : SIMATIC".

Über die Menüpunkte "Extras > Neue GSD-Dateien installieren" können Sie die GSD-Dateien in Ihre Hardwarekonfiguration einbinden. Bitte schließen Sie zuvor Ihre S7-Station.

Bild 1: Installation der neuen GSD-Datei des Katalogs

Öffnen Sie bitte Ihre Hardwarekonfiguration erneut und projektieren Sie die Baugruppe IM157 (z.B. den DP/PA-Link mit der MLFB: 6ES7157-0AA81-0XA0). Aus dem PROFIBUS-DP-Katalog/Unterverzeichnis "DP/PA-Link" können Sie diese Baugruppe direkt über Drag&Drop an den Strang des redundanten Mastersystems anbinden.

Bild 2: Auswahl des DP/PA-Links in der HW-Konfig

Geben Sie eine Profibusadresse für den DP/PA-Link an und wählen Sie "Anschaltungsbaugruppe für PROFIBUS-DP" (siehe Bild 3).

Bild 3: Auswahl der Anschaltungsbaugruppe in der HW-Konfig

Im PROFIBUS-DP-Katalog unter "Weitere Feldgeräte" finden Sie dann die S7-300-Baugruppen (siehe Bild 4).

Bild 4: Auswahl der S7-300 Baugruppe

Projektieren Sie nun diese Baugruppen über Drag&Drop zum Mastersystem. Wählen Sie bitte dabei das richtige Bussystem (im Bild 5: PROFIBUS (5)) und eine PROFIBUS-Adresse.  Wenn die derzeit vorhandenen GSD-Dateien verwendet werden, dann wird die CPU 315-2 DP als DPV0-Slave eingebunden

 

Bild 5: Projektierung in der HW-Konfiguration

Nun müssen Sie noch die HW-Konfiguration für die als DP-Slave betriebene CPU erstellen. Bei einem Normslave muss meist nur die DP-Adresse und die Baudrate eingestellt werden.

Legen Sie entsprechend ihrer HW-Konfiguration eine S7-300er Station an.

Verbinden Sie die DP-Schnittstelle mit einem Bus. (Sie müssen nun einen anderen Bus als den an ihrem DP/DP-Link befindlichen auswählen, da Sie hier schon die Adresse für den DP-Slave vergeben haben)

Stellen Sie die DP-Schnittstelle der CPU auf Slave-Betrieb. (Doppelklick auf die DP-Schnittstelle > Lasche Betriebsart). Beachten Sie bitte, dass die PG-Funktionen nicht aktiviert sind.

Bild 6: Einstellungen als DP-Slave

Stellen Sie die Busparameter für den Bus ein. Verwenden Sie die gleichen Busparameter, die Sie auch auf der Sekundärseite Ihres DP/DP-Link eingestellt haben.

Laden Sie die Konfiguration in die DP-Slave-CPU

Suchbegriffe:
Anschaltungsbaugruppen, Peripheriegeräte


 Beitrags-ID:11645110   Datum:2002-05-17 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour