|
DOMANDA
Viene creata la connessione da WinCC ad un WinAC 41x -2 PCI
tramite la Canal Unit “Slot PLC“. Qual impostazioni sono
necessarie?
RISPOSTA
Sul sistema si impiega WinCC (Versione V5.0 SP2) e WinAC 41x –2 PCI
(Firmware 3.0). Nella creazione di una nuova connessione
all'interno della Canal Unit "Slot PLC" occorre
tassativamente scegliere la finestra delle proprietà della
nuova connessione e confermare con OK, anche se non si
provvede ad alcune impostazione. Solo così i parametri della
connessione vengono trasferiti automaticamente (vedi la figura)
slot_e.gif ( 38 KB )
Ricerca
Canale WinCC
|