Beitragsliste anzeigen
WinCC -- Alarme und Meldungen projektieren -- Alarme und Meldungen im Alarm Control anzeigen
Wie können Meldeselektionen im WinCC AlarmControl importiert werden?
Warum werden in WinCC bei meinem Prozessbegleitwert (Text) am Anfang Leerzeichen dargestellt und am Ende Zeichen abgeschnitten?
Wie können im WinCC Alarm Control, auch zur Runtime, die Farben der angezeigten Meldungen unabhängig der Alarm Logging-Einstellungen geändert werden?
Wie können Meldungen im WinCC AlarmControl selektiert werden?
Wie unterscheidet sich in WinCC die Meldungsbearbeitung in der Meldeliste und in den Archiven?
Warum bleibt bei WinCC eine Grenzwertmeldung anstehen, obwohl der Wert wieder innerhalb der projektierten Grenzen liegt?
Wie kann ich die letzte Meldung in der ersten Zeile des AlarmOCX anzeigen?
Wie kann vorgegangen werden, wenn Alarme zur Runtime nicht angezeigt werden?
Wie kann ich im Alarm Control mehrzeiligen Meldetext anzeigen lassen?
Wie zeigt das WinCC Alarm Control Meldungen an?
Wie kann in WinCC der angemeldete Benutzer und Rechnername in der Meldeliste angezeigt werden?
Wie wird die Eigenschaft "MsgFilterSQL" des WinCC Alarm Controls verwendet, um mit einem SQL-Statement die anzuzeigenden Meldungen zu filtern?
Wie können zur Runtime im WinCC Alarm Control nur ausgewählte Meldungen angezeigt werden?
Wie wird die Standard-Funktion "AXC_SetFilter()" verwendet?
Wie ist die Formatanweisung aufgebaut, um die Inhalte von WinCC-Variablenwerten zur Runtime in den Anwendertextblöcken einer Meldung anzuzeigen?
Wie können Meldungen im WinCC Alarm Control nach Servern gefiltert werden?
Wie kann der Inhalt des Kommentardialogs (Kommentar, Rechner, Autor) angezeigt oder gedruckt werden?
Warum werden die Spaltenüberschriften im WinCC Alarm Control zur Runtime nicht korrekt angezeigt?
Wie kann die Spaltenbreite der Meldeblöcke beim WinCC Alarm Control zum Zeitpunkt der Projektierung im Graphics Designer oder in Runtime mit der Maus geändert werden?
Warum werden nur 1000 Meldungen im Archivfenster angezeigt, obwohl mehr Meldungen im Archiv sind?
Welche Bedeutung haben die Einstellungen unter "Projekteinstellungen übernehmen" im Register Meldeblöcke bei der Projektierung des WinCC Alarm Controls?
WinCC -- HMI Projektierung erstellen -- Bild erstellen - allgemein
Wie kann eine in der OS projektierte Combobox dynamisch mit verschiedensprachigen Texten gefüllt werden?
Wie kann in WinCC das globale Farbschema bzw. der globale Schatten für alle Objekte auf einem Bild aktiviert oder deaktiviert werden?
Lizenzfehlermeldung "No Licence for PLS1"
Wie können Sie das Runtimefenster mit einem Button minimieren und maximieren?
Warum wird der Focus nicht gesetzt, obwohl ich die Aktion "Set Focus" bei der Bildanwahl projektiert habe?
Wie kann mehrzeiliger Text bei einem Button eingegeben werden?
Warum sind - trotz Option "Bild anpassen" - Ränder am rechten Bildschirmrand zu sehen?
Warum wird beim ersten Aufschlagen eines Bildfensters ein Teil des Bildes unten abgeschnitten?
Wieso werden die mit Objekteigenschaften verknüpften Variablen bei Verwendung der internen Funktionen aus der Gruppe Graphics nicht geändert ?
Warum funktioniert die Farbumschaltung bei Buttons, Rundbuttons bzw. Slider-Objekten nicht?
Wie kann die Spaltenbreite der Meldeblöcke beim WinCC Alarm Control zum Zeitpunkt der Projektierung im Graphics Designer oder in Runtime mit der Maus geändert werden?
Wie können die Eingabegrenzen bei der Eingabe von Sollwerten angezeigt werden?
Wie können Bildwechsel projektiert werden, bei denen die Berechtigungsprüfung für einen Bereich erfolgt?
OS - WinCC -- Alarm Logging projektieren -- Alarme und Meldungen projektieren
Wie können Bedienmeldungen durch benutzerspezifische Aktionen bis einschließlich WinCC V6.0 SP4 erzeugt werden?
Wie können Meldungen zur Runtime angezeigt und bedient werden?
Wie kann vorgegangen werden, wenn Alarme zur Runtime nicht angezeigt werden?
Wie kann die Spaltenbreite der Meldeblöcke beim WinCC Alarm Control zum Zeitpunkt der Projektierung im Graphics Designer oder in Runtime mit der Maus geändert werden?
Systemblock "AG/CPU-Nummer" in Meldung projektieren
Warum werden messstellenrelevante Meldungen im Faceplate nicht dargestellt (PCS 7 V4.x / V5.x)?
Was kann ich tun, wenn im Übersichtsbereich von WinCC keine Meldungen angezeigt werden?
Generierung eines neuen Zeitstempels trotz identischer Bedienmeldungen
Auslösen der Hupe bei Meldungen, die für bestimmte Benutzer gesperrt sind
Warum werden in PCS 7 Zeitstempel von Meldungen durchgestrichen oder mit Sternchen dargestellt?
SIMATIC PCS 7 V5/V6 - Nicht quittierbare Meldungen auf der Alarm-Neuseite
Wie sind die Prioritäten für die Darstellung von Störungen, Warnungen, usw. bei einer Sammelanzeige vergeben?
Wie kann ein Bausteinkommentar in einer Bedienmeldung anzeigt werden?
Warum werden Bedienmeldungen nur auf dem OS-Server und nicht auf dem OS-Client angezeigt?
Warum wird nach dem Hochrüsten von PCS 7 V6.0 SP2 nach SP3 der quittierende Bediener einer Meldung nicht in die Bedienmeldung eingetragen?
Warum wird die Bedienanforderung in den Sammelanzeigen nicht blinkend dargestellt?
Änderung der Ausdruckfarbe im Meldeprotokoll
Wie kann ich erreichen, dass Meldungen für einen bestimmten Bediener in der WinCC-Runtime angezeigt - aber nicht quittiert werden können?
Wie kann das Alarmquittierungsverhalten umkonfiguriert werden?
Warum wird in meinem PCS 7-Projekt die Betriebsmeldung nicht angezeigt?
Wie können die Leittechniksammelmeldungen unterdrückt werden?
Welche Bedeutung haben die beim OS Übersetzen angelegten Leittechniksammelmeldungen?
Welche Leittechniksammelmeldungen werden beim OS Übersetzen angelegt?
Wie kann die Spaltenbreite der Meldeblöcke beim WinCC Alarm Control zum Zeitpunkt der Projektierung im Graphics Designer oder in Runtime mit der Maus geändert werden?
Bestellnummer:

Um die Spaltenbreite während der Projektierung im Graphics Designer bzw. in Runtime mit der Maus einzustellen, gehen Sie wie folgt vor.

Vorgehen bei WinCC V6.0:
 
Nr. Vorgehensweise
1 Eigenschaft "Spaltenbreite ändern" und "Spaltenbeschriftung" am WinCC Alarm Control kontrollieren
Doppelklicken Sie im Graphics Designer auf das WinCC Alarm Control. Im Dialog "Eigenschaften von WinCC Alarm Control" gehen Sie zur Registerkarte "Parameter". Um die Spaltenbreite mit der Maus einstellen zu können, aktivieren Sie im Bereich "Spalteneigenschaften" die Eigenschaften "Spaltenbeschriftung" und "Spaltenbreite ändern".


Bild 01

Hinweis:
Wenn Sie ein WinCC Alarm Control in ein WinCC-Bild einfügen, sind diese beiden Eigenschaften standardmäßig aktiviert.

2 Eigenschaft "Spaltenbreite" auf der Registerkarte "Meldeblöcke" deaktivieren
Wechseln Sie zur Registerkarte "Meldeblöcke". Deaktivieren Sie im Bereich "Projekteinstellungen übernehmen" die Option "Spaltenbreite".


Bild 02

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen" und schließen Sie den Dialog mit der Schaltfläche "OK".

Hinweise:

  • Detaillierte Informationen zur Bedeutung der Optionen "Spalteneigenschaften" und "Spaltenbreite" finden Sie im Beitrag 23570137.
3 Symbolleiste des WinCC Alarm Control im Graphics Designer aktivieren
Doppelklicken Sie bei gedrückter <Strg>-Taste im Graphics Designer auf  das WinCC Alarm Control. Dadurch ändert sich die Anzeige des Alarm Control. Die Symbolleiste des Alarm Control lässt sich jetzt bedienen.

Hinweis:
Klicken Sie nicht mit der Maus auf den Bereich außerhalb des Alarm Control, denn dadurch ändert sich der Anzeigemodus des Alarm Control wieder. Eine Bedienung der Symbolleiste ist dann nicht mehr möglich.

4 Eigenschaft "Autoscroll" deaktivieren
Deaktivieren Sie die Eigenschaft "Autoscroll" durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste. Durch die Deaktivierung von "Autoscroll" wird ein Rollbalken am rechten Rand des Alarm Control eingeblendet.


Bild 03

5 Spaltenbreite der Meldeblöcke mit der Maus einstellen
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Spaltenüberschriften. Wenn sich der Mauszeiger ändert, können Sie bei gedrückter linker Maustaste die Spaltenbreite ändern.


Bild 04


bei WinCC V6.2 und bei WinCC V7 unter Verwendung des alten WinCC Alarm Control:
 
Nr. Vorgehensweise
1 Eigenschaft "Spaltenbreite ändern" und "Spaltenbeschriftung" am Alarm Control kontrollieren
Doppelklicken Sie im Graphics Designer auf das WinCC Alarm Control. Im Dialog "Eigenschaften von WinCC Alarm Control" gehen Sie zur Registerkarte "Parameter". Um die Spaltenbreite mit der Maus einstellen zu können, aktivieren Sie im Bereich "Spalteneigenschaften" die Eigenschaften "Spaltenbeschriftung" und "Spaltenbreite ändern".


Bild 05

Hinweis:
Wenn Sie ein WinCC Alarm Control in ein WinCC-Bild einfügen, sind diese beiden Eigenschaften standardmäßig aktiviert.

2 Eigenschaft "Spaltenbreite" im Register Meldeblöcke am Alarm Control deaktivieren
Wechseln Sie zur Registerkarte "Meldeblöcke". Deaktivieren Sie im Bereich "Projekteinstellungen übernehmen" die Option "Spaltenbreite".


Bild 06

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen" und schließen Sie den Dialog mit der Schaltfläche "OK".

Hinweise:

  • Detaillierte Informationen zur Bedeutung der Optionen "Spalteneigenschaften" und "Spaltenbreite" finden Sie im Beitrag 23570137.
3 Symbolleiste des WinCC Alarm Control im Graphics Designer aktivieren
Doppelklicken Sie bei gedrückter <Strg>-Taste im Graphics Designer auf  das WinCC Alarm Control. Dadurch ändert sich die Anzeige des Alarm Control. Die Symbolleiste des Alarm Control lässt sich jetzt bedienen.

Hinweis:
Klicken Sie nicht mit der Maus auf den Bereich außerhalb des Alarm Control, denn dadurch ändert sich der Anzeigemodus des Alarm Control wieder. Eine Bedienung der Symbolleiste ist dann nicht mehr möglich.

4 Eigenschaft "Autoscroll" deaktivieren
Deaktivieren Sie die Eigenschaft "Autoscroll" durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste. Durch die Deaktivierung von "Autoscroll" wird ein Rollbalken am rechten Rand des Alarm Control eingeblendet.


Bild 07

5 Spaltenbreite der Meldeblöcke mit der Maus einstellen
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Spaltenüberschriften. Wenn sich der Mauszeiger ändert, können Sie bei gedrückter linker Maustaste die Spaltenbreite ändern.


Bild 08

 

Vorgehen in Runtime:

Um die Spaltenbreite in Runtime zu ändern, führen Sie je nach WinCC Version die Schritte 1, 4 und 5 der vorherigen Tabellen  aus.

Hinweise:

  • Wenn Sie bei Schritt 1 Änderungen im WinCC-Bild vorgenommen haben, speichern Sie das Bild. Öffnen Sie danach das Bild in Runtime erneut.
  • Die Schritte 4 und 5 werden nicht im Graphics Designer, sondern in Runtime durchgeführt.
  • Die Änderungen der Spaltenbreiten sind temporär. Bei einem Bildwechsel oder beim Beenden von WinCC-Runtime werden die Einstellungen zurückgesetzt.

 Beitrags-ID:11514894   Datum:2009-12-02 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour