visualizza l'elenco degli articoli
STEP 7 -- Analisi di segnalazioni di errore -- Diagnostica degli errori
Come è possibile riunire con "Simatic diagnostics tool" (SDT) le informazioni diagnostiche e di sistema di più computer su un computer centrale?
Informazioni sull'argomento "Diagnostica degli errori"
Come si può eliminare la segnalazione di errore 257:5?
Come si può eliminare la segnalazione di errore "Abnormal Program Termination"?
Che cosa significano i codici di errore (xxxx:yyyy) in STEP 7?
Come si può eliminare la segnalazione 256:26 "È comparso un errore OLE interno"?
Come avvengono la diagnostica e i rimedi in STEP 7, se non è possibile alcun collegamento con il CP5511?
Come si può rimediare alla segnalazione di errore 13:76?
Perché nel buffer della diagnostica CPU appare l'errore lunghezza campo?
Perché compare la segnalazione: "S7tgtopx.exe ha causato un errore e verrà chiusa"?
Quale significato hanno i codici di errore (p. es. W#16#8081) di valore di ritorno RET_VAL?
CP PROFIBUS PC -- Servizio e manutenzione -- Diagnostica di errori
Come avvengono la diagnostica e i rimedi in STEP 7, se non è possibile alcun collegamento con il CP5511?
Lettura della diagnostica slave
Segnalazione: "CP5613/CP5614 è già avviato" - CD SIMATIC NET 07/2001
La CPU va in STOP, quando un PG/PC va Online tramite PROFIBUS
Il trasferimento dati tra un CP5431 (master DP) ed uno slave DP non si avvia
Il CP5613/5614 segnala Exception Error CP_STATE_EXCP_LIFE_COUNTER)
Perché compare un Exception Error (CP_STATE_EXCP_OPEN)?
Perché compare un Exception Error (E_I4_close)?
Perché compare un Exception Error (ADM_send_wrong_DatPtr)?
Come si può dal software SIMATIC NET richiamare correttamente il CP 5511 sotto Windows 2000/XP?
Come avvengono la diagnostica e i rimedi in STEP 7, se non è possibile alcun collegamento con il CP5511?
Numero di ordinazione:

Istruzioni
Con la funzione di diagnostica nell'interfaccia PG/PC si può verificare se l'unità di comunicazione è pronta per il funzionamento. Se il CP5511 è pronto per il funzionamento, vengono visualizzati i parametri di bus e le informazioni sulla versione dell'unità. Nella maschera nell'interfaccia PG/PC si arriva nel SIMATIC Manager tramite il punto di menù "Strumenti > Imposta interfaccia PG/PC".


Figura 01

Fare poi clic sul tasto "Diagnostica" per arrivare nella maschera "Diagnostica SIMATIC NET".


Figura 02

Per la verifica dello stato di funzionamento fare clic sul pulsante "Test". Se l'unità non è pronta per il funzionamento, viene visualizzata una segnalazione di errore con numero e testo di errore. Sono possibili le seguenti segnalazioni di errore:

N.

Modo di procedere

1

0x0300 Unità non trovata 

  • Verificare se il CP 5511 è installato opp. innestato correttamente.
  • Verificare l'occupazione dell'interrupt e dell'indirizzo. Informazioni sull'ulteriore modo di procedere si trovano anche nella Guida in linea STEP 7 sotto "Imposta interfaccia PG/PC", capoverso "Verifica dell'occupazione dell'interrupt e dell'indirizzo". Ulteriori avvertenze si trovano anche nel file Leggimi dello STEP 7 ("Start > SIMATIC > Product notes") nel capitolo 4.4.1 sotto "MPI onboard integrato e l'unità PC MPI > Impostazione di interrupt e indirizzo".

2

0x0312 Parametri di configurazione errati

Disinstallare il CP 5511 e installarlo nuovamente. Per questo fare clic sul pulsante "Selezione" nell'interfaccia PG/PC (Figura 1). Nella finestra di destra selezionare con il cursore il CP 5511 (Figura 3). Fare poi clic sul pulsante "Disinstalla". Poi (dopo un riavviamento dello STEP 7) selezionare nella finestra di sinistra il CP 5511 e fare clic sul pulsante "Installa". Per questa attività sul PC servono i diritti di amministratore (vedi STEP 7 - File Leggimi, capitolo: 3.1).


Figura 03

Se la prima raccomandazione non dovesse essere di aiuto, nell'impiego di STEP 7 fino alla versione V5.2 SPx si consiglia di effettuare la disinstallazione completa dello STEP 7 (compresi i pacchetti opzionali) come descritto nella FAQ "Disinstallazione completa dello STEP 7" che si trova in Internet all'articolo con ID 189025. Poi installare nuovamente il software SIMATIC.
 

3

0x0313 il baudrate non coincide con quello della rete opp. interrupt sbagliato

  • Verificare la velocità di trasferimento impostata (baudrate) nell'interfaccia PG/PC e nella Configurazione hardware. Il baudrate non può essere maggiore del baudrate supportato dal nodo/partner più lento. Gli indirizzi PROFIBUS progettati nella Configurazione hardware devono coincidere con gli indirizzi della configurazione dell'impianto.
  • Verificare l'occupazione di interrupt e indirizzo. Informazioni sull'ulteriore modo di procedere si trovano anche nella Guida in linea STEP 7 sotto "Imposta interfaccia PG/PC", capoverso "Verifica dell'occupazione dell'interrupt e dell'indirizzo". Ulteriori avvertenze si trovano anche nel file Leggimi dello STEP 7 nel capitolo 4.4.1 (MPI onboard integrato e l'unità PC MPI > Impostazione di interrupt e indirizzo).

4

0x0316 Risorsa hardware già occupata

  • Se compare questa segnalazione di errore dopo l'installazione del CP5511 nella "Imposta interfaccia PG/PC", procedere come indicato nel articolo con ID 9853739.

5

0x031a nessuna rete PB/MPI attiva trovata

Attivare la funzione "Il PG/PC è l'unico master sul bus" nelle Proprietà dell'interfaccia PG/PC (vedi Figura 4). In questo modo si disattiva una ulteriore funzione di sicurezza contro i disturbi sul bus. In questa maschera si arriva tramite il pulsante "Proprietà" - vedi Figura 1. Requisito per questo è che la parametrizzazione di interfaccia utilizzata sia impostata su "CP5511(MPI)".


Figura 04

Se questa prima misura non è di aiuto, impostare nell'interfaccia PG/PC la parametrizzazione dell'interfaccia utilizzata su "CP5511(Auto)" - riconoscimento automatico dei parametri di bus. Tramite il pulsante "Proprietà" (Figura 5) si parametrizzano poi i parametri di bus. Ulteriori informazioni sull'argomento si trovano nella Guida in linea (tasto F1).


Figura 05
 

6

0x0318 interrupt occupato

  • Questa segnalazione compare nella maggioranza dei casi sotto Windows NT. Nel BIOS del computer modificare l'impostazione "PnP" su "No". Nel BIOS del computer si arriva tramite un nuovo avviamento del PC ed il tasto F2.

7

0x031b errore di sincronizzazione

  • Verificare i parametri di bus. Questi devono coincidere con i parametri di bus progettati nella Configurazione hardware.
  • Verificare l'installazione del cavo di bus.

8

0x031c AMPRO2 errore di sistema

  • Attivare la funzione "Il PG/PC è l'unico master sul bus" nelle Proprietà dell'interfaccia PG/PC (vedi Figura 4).
  • Verificare se sulla rete PROFIBUS tutte le resistenze di chiusura sono inserite correttamente.
  • È anche possibile che i driver STEP 7 non siano stati installati oppure sia installato un driver errato. In questo caso si raccomanda di inviare il file CITAMIS.str al Customer Support per una verifica.
  • Una ulteriore causa possibile può essere un guasto hardware.

9

0x0320 DLL/VXD come file non trovato
Se compare la segnalazione 0x0320 con riferimento ad un file con estensione "dll" opp. "vxd" (p. es. <Nome file>.dll), allora si raccomanda il seguente rimedio.

  • Cercare sul PC il file indicato (<Nome file>.dll opp. <Nome file>.vxd) con Windows Explorer tramite "Strumenti > Trova > File / Cartelle". O il file manca sul computer oppure viene trovato due volte. Se il file citato dal sistema non esiste, si raccomanda di installare ancora una volta driver. Se questo file però viene trovato due volte in Explorer, allora rinominare il file nella directory di sistema e poi riavviare Windows.
  • Nel Registro mancano i rinvii a questi file. Un accesso ai parametri necessari al Registro non è possibile. Si può non essere in possesso dei diritti di accesso necessari oppure la banca dati di sistema è danneggiata.
  • I driver non sono adatti per il sistema operativo.

Ulteriori informazioni si trovano nelle funzioni di diagnostica (Figura 2) e nella Guida in linea (tasto F1) sotto la voce "Segnalazione di errore".

Avvertenze per l'impiego con il CP5511
I notebook più recenti contengono le interfacce Card Bus con 32 bit, nelle quali il CP5511 (solo per 16 bit) non viene più supportato. Gli occorre utilizzare il CP5512 (per 32 bit). Tenere conto anche delle informazioni contenute nel file "Readme".

  • Il CP5511 non può funzionare in notebook equipaggiati con un controller PCMCIA del tipo Omega Bridge II opp. TI1130.
  • Inoltre il CP5511 non supporta completamente ACPI (Advanced Configuration and Power Interfaces)
  • Sotto Windows Server 2003 e Windows Vista il CP5511 non viene supportato.

Si raccomandano anche le informazioni dalle nostre FAQ, che si possono trovare in Internet nei seguenti articoli:

  • Articolo con ID: 12259435 Check list per l'impiego di un CP5511
  • Articolo con ID: 2331034 CP5511 sotto Windows 98
  • Articolo con ID: 856884 Installazione del CP5511 sotto Windows 98 con conflitto
  • Articolo con ID: 2304046 CP5511 sotto Windows NT
  • Articolo con ID: 9853739 CP 5511 non viene chiamato correttamente sotto Windows2000
  • Articolo con ID: 6721667 Blue screen nella stesura di una connessione online con CP5511 in Windows 2000+SP1
  • Articolo con ID: 382155 Avvertenze di installazione CP5511 in collegamento con COM PROFIBUS.

Ricerca
Diagnostica di rete

 Articolo con ID:11492532   Data:2010-05-24 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour