Descripción:
Si se cierra el PC a través de una fuente de alimentación ininterrumpida SAI (por ejemplo, SITOP Power USV Módulo 15), a través del cable de datos de la SAI se cierra el PC en el tiempo ajustado dentro de la opción “Apagar PC después de ... segundos“.
Con este método de apagado, sólo se guardan los valores actuales cuando el WinAC V3.x se incluye como servicio. Si el WinAC V3.x está incluido como aplicación, no se guardan los valores actuales.
Remedio: Por favor, incluya el WinAC como servicio. A través del panel de control de la CPU, se inserta el WinAC en el registro como servicio (Opción del menú "CPU -> Registrar WinLC como servicio“). En este caso, el WinAC se arranca y se cierra automáticamente cuando se conecte totalmente o se desconecte el PC.

Figura 1: Registro del WinLC como “Servicio”
Advertencia:
El registrarse o anular el servicio sólo es posible cuando el controlador WinLC se ha cerrado previamente. Para que los valores actuales guardados se mantengan al arrancar el WinAC, hay que tener en cuenta los tipos de arranque „Arranque en frío“ y „Arranque en caliente”, el cual es descrito en el FAQ con número ID 8751317„Guardar los valores actuales del WinAC y comportamiento durante el rearranque“.
Conceptos de búsqueda:
Soft-PLC, rearranque, copia de seguridad de datos
|