|
PREGUNTA:
¿Dónde y cómo se corrigen los tiempos de bus calculados por
STEP 7?
RESPUESTA:
Si en la configuración Hardware de STEP 7 se configuran equipos
PROFIBUS DP/PA-Link, puede que sea necesario bajo alguna
circunstancia que se corrijan los tiempos de bus calculados
previamente. Aquí tratamos el módulo de interfase IM157
(Referencia: 6ES7 157-0AA81-0XA0, 6ES7
157-0AA80-0XA0 y 6ES7 157-0AA00-0XA0). También puede suceder en
configuraciones con más de 5 DP/PA-Link.
Marque el módulo de
interfase con el cursor dentro de la configuración HW de STEP
7 y abra el siguiente cuadro de diálogo con la opción "Botón
derecho del ratón -> Propiedades del objeto":

Figura 1: Cuadro de diálogo para las propiedades del esclavo
DP
En la máscara
"Propiedades del esclavo DP" hay que aceptar la opción
"PROFIBUS". Ahora aparece la mascara "Interfase de PROFIBUS
en la IM157".

Figura 2: Cuadro de diálogo con las propiedades de la IM
157
A través de la opción "Propiedades" se llega
a la máscara "Propiedades de
PROFIBUS". Por favor, elija aquí el registro "Ajustes de red"
y configure el perfil como "Definido por el
usuario".

Figura 3: Cuadro de diálogo con las propiedades de
PROFIBUS
A continuación se elige
la opción "Parámetros de bus", y en la máscara "Parámetros de
bus" se aumenta el valor para el parámetro Ttr
(Target-Rotation-Time).

Figura 4: Ajuste de los parámetros de
bus
Recomendamos calcular el Ttr
(Target-Rotation-Time) según
la siguiente fórmula:
Ttrneu
= Ttralt + (n * 11 t_bit + 680 t_bit) * 2 * k
n := Número de todos los bytes de
entrada y salida en cada segmento de PROFIBUS PA;
k := Número de
DP/PA-Link en el segmento de PROFIBUS. En los sistemas H, “k” es el
número de esclavos en una rama, incluso si el esclavo tiene 2
conexiones.
Por favor, tenga también en cuenta que al
aumentar el parámetro Ttr (Target-Rotation-Time), se
influye en el tiempo de conmutación de DP y en el tiempo de
reconocimiento de fallo en DP dentro de la estación SIMATIC
H.
Si se modifica el Ttr, hay que cambiar
la supervisión de activación de la misma forma.
Supervisión de activación nueva = Supervisión de activación
antigua * Ttr_neu / Ttr_alt
Conceptos de
búsqueda: Parámetros de PROFIBUS,
parametrización de bus, configuración de bus
|