| >
QUESTION:
Dans un projet Standard de pupitres RMOS graphique (OP27/37 et
TP27/37), la hauteur des champs de Texte sont de 16 Pixels.
Pourquoi les caractères sont-il toujours positionnés sur les 8
premiers pixels du Haut et qu’il ne peuvent pas se positionner sur
le bord inférieur du champ ?
REPONSE:
Dans un projet Standard, la langue "Chinoises (VRC)" fait partie
des langues de base. La taille d’un caractère d’un champ de Texte
est calculée pour tenir compte de toutes les langues
utilisables dans ce projet. Au lieu des 8x8 Pixels par caractères,
la seconde Fonte en "Chinois (VRC)" passe à une taille de 8x16
Pixels. Voilà pourquoi tous les caractères dans les champs de
textes sont d’une hauteur de 16 Pixels.
Remède :
Si vous n’avez pas besoin dans votre projet de la langue
"Chinoise (VRC)», supprimez cette langue via la commande effacer
sous le menu "Système Cible > Choix des langues.
|