Mostrar lista de artículos
ProTool -- Creación de la configuración HMI -- Cargar y probar configuración
¿Qué ajustes hay que realizar para transferir un proyecto de WinCC flexible o ProTool a través del TeleService Adapter IE?
Transferencia del archivo Runtime del ProTool/Pro (*.fwd) desde el PC de configuración al PC de visualización con ayuda del ProTool/Pro RT Loader
Vuelta automática al modo de transferencia serie en el panel, al terminar de forma errónea la transferencia del proyecto con el ProTool V6.0 + SP1
¿Cómo se puede transferir un proyecto de ProTool a un panel basado en Windows, a través de MPI/PROFIBUS?
¿Cómo se puede conectar un OP3 al PC de configuración, para realizar la transferencia serie de la configuración?
¿Cuál es la disposición de pines para el cable adaptador 6XV1440 – 2DE32 (TTY/V24)?
¿Cuál es la disposición de pines para el cable de conexión TD/OP <-> CP521 SI (V24)?
¿Cuál es la disposición de pines del cable serie para la transferencia de la configuración a un equipo basado en Windows?
¿Cómo se puede cargar un proyecto en el equipo de servicio, con ayuda del ProTool?
¿Cómo se puede configurar en el ProTool/Pro la comunicación entre un equipo basado en Windows y una estación S7, a través de Routing?
¿Por qué se interrumpe el enlace durante la transferencia serie de un proyecto con el ProTool a un OP
¿Por qué no se puede transferir la configuración desde un PC a un panel de operador basado en Windows CE?
Utilización de los puertos COM (a partir del 3) para la transferencia serie del proyecto del ProTool desde el PC al panel
¿Cómo se puede configurar en el ProTool/Pro la comunicación entre un equipo basado en Windows y una estación S7, a través de Routing?
Referencia:

Instrucciones:
La configuración se compone de 2 controles S7 ("S7_1" y "S7_2") y un equipo basado en Windows. El control "S7_1" y el control "S7_2" están conectados entre sí a través de PROFIBUS. El equipo HMI basado en Windows está conectado, por ejemplo, con el control "S7_1" a través de MPI. 

La comunicación a través de Routing entre un equipo basado en Windows y un SIMATIC S7 - por ejemplo, el "S7_2", es posibe. 


Figura 01

Por favor, tenga en cuenta el siguiente procedimiento al realizar la configuración en el ProTool:

  • Abra el diálogo de los parámetros de control, bajo Controles.
  • Active la casilla de selección Utilizar Routing.
  • Seleccione, en la ventana superior, la red con la que está conectado el equipo de servicio, en este caso MPI.
  • Seleccione en la ventana inferior, la red con la que está comunicando el equipo de servicio y el control S7, en este caso “PROFIBUS -> Programa S7 del control S7_2.


Figura 02

Atención:
La comunicación a través de Routing sólo funciona cuando las tarjetas utilizadas soportan la funcionalidad de Routing (en este ejemplo, la CPU 315-2DP).



 Nr. de identificación (ID):11012204   Fecha:2005-10-04