Mostrar lista de artículos
ES - SIMATIC Manager -- Creación de programas -- CFC - Elaboración de fuentes
¿Cómo se puede leer la hora del sistema en el AS, convertirla a otro formato y transferirlo al WinCC para su visualización?
Modificación del texto "Switch" en el Faceplate OP_D3
Aviso: "Hay que modificar el OB x: Se tiene que llamar al FC en la compilación de CFC
Copiar planos CFC en PCS7 V4.x de un proyectoa otro
¿Cómo se puede modificar el número de un módulo (FC o FB)?
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se quiere insertar código AWL en un proyecto de PCS 7?
¿Cómo se puede implementar en PCS 7 una función poligonal con más de 8 puntos de apoyo?
¿Cómo se puede leer la hora del sistema en el AS, convertirla a otro formato y transferirlo al WinCC para su visualización?
Referencia:


Descripción:
Los módulos siguientes leen la hora del sistema y lo convierten de minutos, segundos, etc, al tipo de datos "STRING" o "INTEGER". A continuación, se transfieren los módulos de función al "WinCC", desde donde ya se puede acceder a la variable.

Atención:
El dato del número de año se indica con 2 cifras. El paso del 99 al 00 hay que tenerlo en cuenta y asegurarlo con una programación adicional (por ejemplo, el paso de 1999 al 2000).

Hay que realizar los siguientes pasos:

  1. En la carpeta de fuentes se genera y se abre una nueva "fuente AWL".
  2. Se copia el texto fuente (ver abajo) para la conversión al tipo de datos "STRING" (FUNCTION_STRING) o al tipo "INTEGER" (FUNCTION_INT) y se adapta el número de módulo de función.
  3. En "CFC" se inserta la función del sistema "SFC1" (Read clock) y volverla a borrar (el "SFC" está ahora en la carpeta de módulos OFFLINE)
  4. Para la conversión del tipo de datos "STRING": En el "CFC" hay que insertar la función "FC16" (I_STRNG) y vuelve de nuevo a borrar (la función está ahora en la carpeta de módulos OFFLINE)
  5. Se compila la fuente
  6. Se inserta el módulo de función "CFC", se compila y se carga. Ahora se transfiere el proyecto al "WinCC".
  7. Se abre una imagen en el Graphics Designer del WinCC.
  8. Se inserta un objeto (por ejemplo, un campo de E/S) y se abren sus propiedades de objeto (se marca el campo de E/S -> Botón derecho del ratón -> Propiedades).
  9. Se asocia la propiedad "Valor de salida" con las variables.

Módulo AWL para el tipo de datos "STRING". Ese ejemplo trabaja con programación simbólica:

FUNC_STRING_SYMBOLIC.txt ( 3 KB )  

Módulo AWL para el tipo de datos "INT". Ese ejemplo trabaja con programación simbólica:


FUNC_INT_SYMBOLIC.txt ( 1 KB )  

Conceptos de búsqueda:
Sincronización de fecha/hora

 Nr. de identificación (ID):1085941   Fecha:2011-08-24