visualizza l'elenco degli articoli
ES - SIMATIC Manager -- Lavoro con progetti -- Compilazione/caricamento OS
Cosa occorre considerare quando si esegue il caricamento dalla stazione di progettazione WinCC/PCS 7 alla stazione operatore (caricamento ES-OS)?
Perché, durante la compilazione OS, non tutte le icone di blocco vengono aggiornate?
Quali impostazioni è necessario verificare se con PCS 7 il caricamento dell'OS o l'attivazione di un progetto OS hanno esito negativo?
Problemi nel mappare blocchi dati con lo stesso nome
Come si può eliminare la segnalazione di errore nella compilazione OS "Il numero dei parametri per la variabile strutturata DM xxx del tipo yyy non coincide con il numero dei collegamenti operabili..." ?
Quale significato ha la segnalazione di errore nella Compilazione OS "È comparso un conflitto di strutture nella creazione della variabile strutturata DM XXXX del tipo YYYY" ?
Trasferimento dati AS-OS tramite il protocollo TCP/IP
Che significato ha la segnalazione nel file di report "TRANSFER.LOG": Il tipo di struttura XXXX è stato modificato dall'ultima compilazione. Le variabili strutturate corrispondenti (anche gli altri programmi S7) sono state cancellate nell'OS..."?
Come si utilizzano le pagine template "@PCS7Typicals*.pdl" nella funzione "Genera/aggiorna icone di blocco" ?
Quale significato ha nella compilazione la segnalazione di errore OS "302:3018 - Ci sono variabili di processo, il cui nome, dopo la sostituzione dei caratteri speciali, non è più univoco in tutto l'impianto..."?
Quali segnalazioni possono comparire nel dialogo "Caricamento OS"?
Come si può eliminare la segnalazione di errore nella compilazione OS "Il numero delle variabili DM esterne in WINCC supera il numero complessivo ammesso"?
Perché, dopo il caricamento dalla ES, un progetto OS non può essere aperto sullo OS?
Quali caratteri speciali/caratteri separatori non si possono utilizzare in PCS7 e come essi vengono sostituiti nel trasferimento AS/OS?
Quali requisiti devono essere soddisfatti per eseguire un caricamento delle modifiche online dell'OS?
Perché non funziona l'aggiornamento automatico del pacchetto per i client nel caso di un download delta?
Come si deve procedere se in un testo progettato in CFC nella runtime viene visualizzato altro?
Come viene trasferito nell'OS durante la Compilazione OS un testo progettato in CFC e di quali particolarità occorre tenere conto durante la progettazione?
Quali passi operativi sono necessari per l'aggiornamento della progettazione di una coppia di server ridondanti e dei multiclient in SIMATIC PCS 7 V5.x?
Quali passi di lavoro sono necessari per l'aggiornamento dei dati OS runtime per la migrazione da PCS 7 V5.x a SIMATIC PCS 7 V6.x?
Come si può procedere con PCS 7 V7.0, se la compilazione OS si interrompe poiché il progetto WinCC non può essere aperto?
Perché le variabili WinCC possono avere lo stato "protetto da scrittura" e quindi non possono essere modificate, cancellate o spostate?
A cosa occorre fare attenzione nella compilazione delle modifiche in una stazione OS dopo una modifica di interfaccia ad un blocco funzionale?
Perché gli elementi di una struttura S7 opp. UDT non possono essere trasferiti in WinCC tramite la compilazione OS?
Perché, nonostante una runtime attiva sulla OS-Station, il caricamento delle modifiche OS non è possibile dalla ES SIMATIC PCS 7?
Avvertimento nel test di un progetto OS sulla Engineering Station
Come si elimina la segnalazione di errore "Download (310:88)"?
Come si elimina la segnalazione di errore "L'OS viene attualmente caricato da un altro ES"?
A partire dalla versione PCS 7 V6.1 come vengono generati e caricati i server data (server package)?
Come si elimina, dopo un nuovo caricamento dallo ES sul server, la segnalazione di errore non definita con interruzione?
Come si può eliminare l’errore interno 15500 nel file transfer.log nella compilazione dell'OS?
Perché compare la segnalazione di errore "FileCopyError ....WinCC6.0_Project\GraCS\Default.pdd" durante il caricamento delle differenze e a cosa serve il file "Default.pdd"?
Perché con PCS 7 V6.0 SP3 + SP3 Postfix dopo una compilazione e caricamento delle modifiche OS, i testi non vengono più aggiornati?
Come si elimina la segnalazione di errore "*** Error(s) ***: Error while requesting messages from the STEP 7 message server...."?
Come si può, durante la compilazione OS, eliminare la segnalazione di errore "Errore interno: il trasferimento di variabili di processo è stato interrotto. N. di errore: 15424"?
Come si può eliminare la segnalazione di errore "No DM variable can be created for a symbol without a name" che compare con la compilazione OS?
Perché un progetto non può essere caricato p. es. tramite un gateway?
Trasferimento dati AS-OS tramite il protocollo TCP/IP
Numero di ordinazione:

DOMANDA
Come si imposta il protocollo TCP/IP nel trasferimento dati AS-OS?

RISPOSTA

PCS7 V4.x
 
In PCS7 Versione 4.x, il protocollo impostato non può essere modificato. Il protocollo viene derivato fisso dal CP progettato nella HW Config. Se è stato progettato un CP TCP/IP, viene impiegato il protocollo TCP/IP ed in caso di un CP Industrial Ethernet viene utilizzato il suo protocollo. 

PCS7 V5.x 
È stato progettato un CP 443-1 con protocollo TCP/IP e si vogliono trasferire le variabili di processo e le segnalazioni tramite il protocollo TCP/IP. È però impostato il protocollo Industrial Internet. Per modificare il protocollo, procedere come segue.

Avviare il trasferimento dati AS-OS e, tramite il tasto "Connessione", aprire il dialogo della connessione. 



Figura 1: Dialogo del trasferimento dati AS-OS

Nel dialogo della connessione fare clic nella riga Industrial Ethernet e nella colonna WinCC Unit e scegliere, nella finestra di selezione, il protocollo TCP/IP.

Requisito è però che nella configurazione hardware per il proprio CP Ethernet sia stato assegnato un indirizzo TCP/IP.



Figura 2: Dialogo di connessione del trasferimento dati AS-OS

Ricerca
Mapper, mappare, trasferimento AS-OS

 Articolo con ID:10448828   Data:2002-05-15 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour