| > --> -->
FRAGE:
Wie führe ich Teleservicemit der ET200S
( IM151-CPU) durch?
ANTWORT:
Sie wollen eine Fernkopplung zu einer ET200S (IM151-CPU)
einrichten.
Zur Durchführung von TeleService mit der ET200S
(IM151-CPU) stehen die folgenden Komponenten zur
Verfügung:

TeleService ermöglicht folgende
Betriebsarten:
- Fernwartung
- AS - PG/PC-Fernkopplung
- AS – AS – Fernkopplung

1. Fernwartung
In dieser Betriebsart wird vom PG/PC die Verbindung zur
ET200S-CPU aufgebaut, die ET200S ist Server. Damit ist auch ein
uneingeschränkter Betrieb bei einer passiven Schnittstelle auf der
ET200S möglich.
Dabei baut das/der lokale PG/PC über Modem eine Fernverbindung
zum entfernten Remote-TS Adapter auf. Der Remote-TS Adapter selbst
baut dann eine S7-Verbindung zur Remote-CPU auf. Über die
eingerichteten Verbindungen können die STEP 7-Dienste wie z.B.
Download/Upload, Status/Steuern, Online-Diagnose usw. auf der
Remote-CPU ausgeführt werden.

Bild 1: Fernwartung
2. AS - PG/PC-Fernkopplung
Diese Kopplungsart ist in einer ET200S-CPU mit passiver
DPSchnittstelle aus folgenden Gründen nicht möglich:
In dieser Betriebsart wird von der lokalen SPS über den
Funktionsbaustein „PG_DIAL“ eine S7-Verbindung zum lokalen TS
Adapter aufgebaut. Der Funktionsbaustein „PG_DIAL“ wird zusammen
mit der TeleService-Software ausgeliefert und in das installierte
STEP 7 Paket integriert. Der FB „PG_DIAL“ ruft intern die Bausteine
der S7-Basiskommunikation X_SEND und X_GET auf. Der TS Adapter
selbst baut dann über das angeschlossene Modem eine Fernverbindung
zum Remote-PG/PC auf, bei dem eine Applikation (mit PRODAVE MPI
erstellt) den entsprechenden Partner spielt. Hier muss also die CPU
die Initiative zum Aufbau einer Verbindung ergreifen. Dies ist nur
möglich, wenn die Schnittstelle der CPU aktiv ist und
MPI-Eigenschaften hat (S7-Basiskommunikation mit X-Bausteinen
unterstützt).

Bild 2: AS-PG-Fernkopplung
3. AS – AS – Fernkopplung
Diese Kopplung dient zur CPU-CPU-Kommunikation über WAN.
Zumindest ein Partner muss hier die Initiative zum
Verbindungsaufbau ergreifen (Initiator), dazu müssen die
Kommunikationsschnittstelle dieses Partners aktiv und die Bausteine
der S7-Basiskommunikation (X_PUT, X_SEND, X_GET, X_ABORT) verfügbar
sein. Für den anderen Partner reicht die Server-Funktionalität,
dies ist dann auch mit passiver Schnittstelle möglich.
Über einen Funktionsbaustein „AS_DIAL“ in der lokalen CPU wird
eine S7-Verbindung zum lokalen TS Adapter aufgebaut. Der
Funktionsbaustein „AS_DIAL“ wird zusammen mit der
TeleService-Software ausgeliefert und in das installierte STEP 7
Paket integriert. Der FB „AS_DIAL“ versorgt den lokalen TS Adapter
mit der Wahlinformation und der TS Adapter baut dann über das
angeschlossene Modem eine Fernverbindung zum Remote-TS Adapter auf.
Der Remote-TS Adapter verhält sich während der Datenübertragung wie
ein „transparenter Router“. Er baut eine S7-Verbindung zur
Remote-CPU auf und führt mit dem Betriebsfirmware der Remote-CPU
die Aufträge X_GET und X_PUT aus, ohne dass auf der Remote-CPU ein
Anwenderprogramm für diese Funktionalität erforderlich ist.
Die ET200S-CPU verfügt über eine passive Schnittstelle
und unterstützt somit eine AS-AS-Fernkopplung als Server,
allerdings nur für Systemfunktionen X_PUT und/oder X_GET im
Initiator (lokale CPU). Die PROFIBUS-Schnittstelle der ET200S kann
dann mit einer MPI-Schnittstelle verglichen werden (PB-Adresse =
MPI-Adresse). Die ET200S muss am selben Profibus-Segment
angeschlossen sein wie der TS Adapter. In der Parametrierung des TS
Adapters muss das der ET200-CPU entsprechende Profibus-Profil
eingestellt worden sein.
Bild 3: AS-AS-Fernkopplung
Suchbegriffe:
Fernwartung
|