| >
PREGUNTA:
¿Cómo se ejecuta el servicio de Teleservice con la ET200S (CPU
IM151)?
RESPUESTA:
Se quiere realizar una conexión remota con una ET200S (CPU
IM151).
Para realizar la comunicación remota con una ET200S (CPU IM151)
a través de la funición Teleservice se dispone de los siguientes
componentes:
- SIMATIC
TeleService como paquete opcional del STEP 7
- TS
Adapter

La función Teleservice posibilita los siguientes modos de
servicio:
- Mantenimiento remoto
- Acoplamiento remoto PLC-PG/PC
- Acoplamiento remoto PLC-PLC

1. Mantenimiento remoto
En este modo de servicio se crea un enlace entre una PG/PC y una
CPU del ET200S, en el cual la ET200S funciona como servidor. De
esta forma se posibilita la comunicación ilimitada con la interfase
pasiva en la ET200S.
El PG/PC local realiza la comunicación remota con el TS Adapter
remoto. El TS Adapter remoto crea un enlace S7 con la CPU remota. A
través de este enlace ya se pueden ejecutar servicios de STEP 7 con
la CPU remota, como por ejemplo Download/Descargar programas,
información de estado/Forzado de variables, diagnóstico ONLINE,
etc.

Figura 1: Mantenimiento remoto
2. Acoplamiento remoto PLC-PG/PC
Este modo de comunicación con una CPU del ET200S, con
interfase DP pasiva, no es posible por los siguiemntes
motivos:
En este modo de servicio, el PLC local crea un enlace S7 con el
TS-Adapter local con ayuda del módulo de función „PG_DIAL". El
módulo „PG_DIAL" se suministra con el software Teleservice y se
integra en el paquete STEP 7 instalado. El FB „PG_DIAL" llama
internamente a los módulos de comunicación básica de S7 X_SEND y
X_GET. El TS-Adapter crea por sí mismo un enlace remoto con PG/PC
con ayuda del módem conectado, a través del cual se ejecuta una
aplicación con el equipo remoto conectado (creado con el PRODAVE
MPI). En este caso, la CPU debe tomar la iniciativa para crear el
enlace. Esto sólo es posible cuando la interfase de la CPU sea
activa y posea propiedades MPI (comunicación básica de S7
soportada por los módulos X).

Figura 2: Acoplamiento remoto PLC-PG
3. Acoplamiento remoto PLC-PLC
Esta comunicación se utiliza para comnunicar una CPU con otra
CPU a través de una red WAN. Por lo menos, uno de los participantes
tiene que tener la iniciativa para crear el enlace (iniciador), su
interfase de comunicación debe ser activa, y los módulos de
comunicación básica S7 (X_PUT, X_SEND, X_GET, X_ABORT) deben estar
disponibles. En el otro participante es suficiente con que se
disponga de la funcionalidad de servidor, lo cual es posible con la
interfase pasiva.
A través del módulo de función „AS_DIAL" en la CPU local, se
crea un enlace S7 con el TS-Adapter local. El módulo „PG_DIAL" se
suministra con el software Teleservice y se integra en el paquete
STEP 7 instalado. El FB „AS_DIAL" le suministra al TS-Adapter la
información de marcado y él mismo crea el enlace remoto con el
módem conectado y el TS-Adapter remoto. El TS-Adapter se comporta
durante la transmisión de datos como un „Router transparente". Crea
un enlace S7 con la CPU remota y realiza los servicios X_GET y
X_PUT con el Firmware de servicio de la CPU remota, sin que sea
necesario un programa de usuario en la CPU remota para implementar
esta funcionalidad.
La CPU de la ET200S dispone de una interfase pasiva y
soporta el acoplamiento PLC-PLC como servidor, sin embargo sólo
funciona como iniciador (CPU local) con las funciones de sistema
X_PUT y/o X_GET. La interfase PROFIBUS de la ET200S se puede
comparar con una interfase MPI (Dirección PB = Dirección MPI). La
ET200S tiene que estar conectada al mismo segmento PROFIBUS que el
TS-Adapter. En la parametrización del TS-Adapter hay que ajustar el
perfil de PROFIBUS que tenga la CPU del ET200.
Figura 3: Acoplamiento remoto PLC-PLC
Conceptos de búsqueda:
Mantenimiento remoto
|