DOMANDA:
Come si può, da WinCCV4.x, accedere al software di
simulazione PLCSim?
RISPOSTA:
Per poter accedere ad una simulazione di PLCSim, servono diversi
passi.
Si devono installare i programmi nella seguente
sequenza:
- STEP 7 V 4.x
- PLCSIM V4.x
- WinCC V4.x
Nell'installazione personalizzata, scegliere il componente
"Comunicazione". S7Dos e Object Manager devono essere
selezionati.
Nell'interfaccia PG/PC, eseguire le seguenti
impostazioni:
Doppio clic nel Pannello di controllo su "Imposta interfaccia
PG/PC".
Nel campo "Punto di accesso per l'applicazione" scegliere "MPI
(WinCC)". Nel campo "Parametrizzazione dell'interfaccia utilizzata"
scegliere <nessuna>.
Avvio delle applicazioni
STEP 7:
- Avviare SIMATIC Manager
- Chiudere tutti i progetti aperti
- Avviare PLCSim
- Aprire il progetto che deve essere simulato oppure progettarne
uno.
- Inserire nel progetto un OS
- Caricare il progetto in PLCSim
- Avviare WinCC da SIMATIC Manager. Se il Control Center
è pronto, si può aprire un altro progetto WinCC.
WinCC
- Inserire una SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE nella gestione
delle variabili.
- Inserire una nuova connessione sotto MPI
- Andare con il tasto destro del mouse sulla connessione e
scegliere "Proprietà". Nella scheda di registro
"Connessione", indicare l'indirizzo MPI ed il posto connettore
della CPU che è stata progettata in STEP7.

Confermare le indicazioni.
- Attivare il progetto WinCC
- Andare con il tasto destro del mouse su "MPI - Parametri di
sistema". Sotto Connessioni viene visualizzato lo stato della
connessione.
- Se la connessione non venisse creata:
attivare su "MPI - Parametri di sistema" l'opzione "Imposta
automaticamente".
Ricerca:
Applicazioni distribuite
|