| Nº |
Procedimiento |
| 1 |
Coloque el módulo (por ejemplo, "FB 501") en el CFC. |
| 2 |
Modifique la correspondiente entrada en la tabla de símbolos (por ejemplo, del "FB 501" al "FB 599"). |
| 3 |
En el administrador SIMATIC se nombran los módulos en la carpeta "Bloques" (por ejemplo, del "FB 501" al "FB 599"). |
| 4 |
Compile de nuevo el plano de CFC.
Ahora se modifican las instancias del "FB 199" ya existentes. El módulo "FB 599" ya está en CFC, bajo la carpeta de los módulos de programación propios del programa S7 (por ejemplo, "Programa S7(1)"). Aquí se pueden colocar más instancias. |
| 5 |
Ahora ya se puede insertar un módulo con el mismo número modificado, ya que el número "duplicado" ya está libre de nuevo. |
| 6 |
Los planos CFC abiertos se pueden actualizar pulsando la tecla de función "F5". |