QUESTION:
Peut on connecter la version Runtime de ProTool/Pro avec un S7-200
via PPI ?
REPONSE:
Jusqu'à ProTool V5.2 / SP 1:
Dans la description, vous avez lu qu'il était possible de
connecter la version runtime de ProTool/Pro avec un S7-200 via PPI.
Mais un câble PC/PPI n'est pas suffisant pour cela. Vous avez
besoin d'un des CP suivant : CP5411, CP5511, CP5611 ou une carte
MPI intégrée. De plus, lorsque vous utilisez le
protocole PPI, vous avez du noter que un seul S7-200 peut
être adresse. Avec le protocole MPI vous pouvez adresser
plusieurs contrôleurs.
A partir de ProTool V5.2 / SP 2:
Le couplage d'un ProTool/Pro Runtime (à partir de
la V5.2 / SP2) avec un SIMATIC S7-200 est désormais
libérée avec le câble PC/PPI suivant en tant
que liaison point à point:
Les pilotes/drivers nécessaires seront automatiquement
installés avec ProTool/Pro Runtime V5.2 / SP2. Les pilotes
sont libérés pour Windows 95/98.
Mots-clefs:
Communication
|