visualizza l'elenco degli articoli
ProTool -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione della comunicazione verso S7
Impostazioni in "Stato/Forzamento di oggetto immagine" per l'impiego di un WinAC MP
Connessione di comunicazione tra S7-200 e ProTool/Pro V5.2 tramite CP5611 via PPI
Accoppiamento PPI di ProTool/Pro e S7-200
Collegamento di un Panel opp. PC con ProTool Runtime ad un S7-200 tramite PROFIBUS DP
Collegamento di un Panel ad un controllore S7-300/400
Impostazioni di connessione per una comunicazione tra ProTool/Pro e WinAC
Come si aumenta la performance degli apparecchi HMI?
Come è indicato nel tool di progettazione HMI l'indirizzo MPI di una FM, se questa non compare nella HW Config e di conseguenza è sconosciuta?
Come si può collegare un apparecchio di servizio (ProTool) ad un sistema H (S7-400H)?
Collegamento tramite Ethernet di un ProTool/Pro Runtime (PC) ad una stazione S7-300 opp. S7-400 dal CD SIMATIC NET 07/2001
ProTool/ProRT e S7-200 con cavo PC/PPI
Comunicazione Ethernet tra un ProTool/Pro Runtime (PC) e un CP243-1 (S7-200)
Collegamento tra ProTool/Pro e WinAC
Accoppiamento tra Operator Panel e WinAC Basis/WinAC RTX V4.0
Collegamento tra SIMATIC NET OPC-Server, ProTool/Pro RT e SIMATIC S7
Collegamento di un OP come slave DP - Configurazione dei tasti diretti DP
ProTool RT -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione della comunicazione verso S7
Accoppiamento PPI di ProTool/Pro e S7-200
Come si può collegare un apparecchio di servizio (ProTool) ad un sistema H (S7-400H)?
Collegamento di un Panel ad un controllore S7-300/400
Comunicazione Ethernet tra un ProTool/Pro Runtime (PC) e un CP243-1 (S7-200)
Collegamento di un Panel opp. PC con ProTool Runtime ad un S7-200 tramite PROFIBUS DP
ProTool/ProRT e S7-200 con cavo PC/PPI
Collegamento tramite Ethernet di un ProTool/Pro Runtime (PC) ad una stazione S7-300 opp. S7-400 dal CD SIMATIC NET 07/2001
Collegamento tra ProTool/Pro e WinAC
Collegamento tra SIMATIC NET OPC-Server, ProTool/Pro RT e SIMATIC S7
Collegamento di un OP come slave DP - Configurazione dei tasti diretti DP
Accoppiamento tra Operator Panel e WinAC Basis/WinAC RTX V4.0
Connessione di comunicazione tra S7-200 e ProTool/Pro V5.2 tramite CP5611 via PPI
S7-200 CPUs -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione della comunicazione verso PC sistemi
Come si può stabilire una connessione di TeleService verso un S7-200 tramite un terminale TC65 come modem remoto con trasferimento di PIN tramite cavo per PC/PPI?
Come si deve parametrizzare un modem GSM per stabilire una connessione da un modem analogico a S7-200 per una telemanutenzione?
Come si crea una connessione TeleService con un S7-200 con l’uso di MD720-3 tramite STEP7-Micro/WIN sulla base del MAS 21?
Come si può tramite EXCEL come OPC-Client con PC Access come OPC-Server rappresentare graficamente una variabile dell'apparecchio di automazione?
A cosa occorre fare attenzione nella creazione della connessione tra una WinCC flexible PC Runtime e un S7-200 tramite un cavo RS232/PPI?
Connessione di comunicazione tra S7-200 e ProTool/Pro V5.2 tramite CP5611 via PPI
Accoppiamento PPI di ProTool/Pro e S7-200
A quali impostazioni occorre provvedere per poter accedere tramite il TeleService su un Panel così come su un PLC S7-200?
ProTool/ProRT e S7-200 con cavo PC/PPI
Perché il caricamento del programma in diverse CPU S7-21x tramite il cavo multi-master USB/PPI opp. RS-232/ PPI fornisce una segnalazione di errore?
Come si devono impostare in STEP 7 Micro/WIN i parametri riferiti alla rete per il funzionamento multimaster?
Quale configurazione di rete è tipica per l'impiego della funzione multi-master?
Quali cavi si utilizzano nella comunicazione lato PC nella modalità multi-master tramite l'interfaccia COM?
Come si possono eliminare i disturbi nel funzionamento multi-master con la parametrizzazione dell'interfaccia di comunicazione lato PC?
Quali alternative ci sono per il collegamento lato PC alla rete multi-master tramite l'interfaccia COM?
Accoppiamento PPI di ProTool/Pro e S7-200
Numero di ordinazione:

DOMANDA:
Si può collegare la versione Runtime di ProTool/Pro tramite PPI con un S7-200?

RISPOSTA:

Fino a ProTool V5.2 / SP 1:
Nella descrizione è scritto che è possibile accoppiare la Runtime di ProTool/Pro tramite PPI con un S7-200. Un cavo PC/PPI non è però sufficiente. Serve il CP CP5411, CP5511, CP5611 oppure MPI Onboard. Nell'impiego del protocollo PPI è fare inoltre attenzione che può essere attivato un solo controllore S7-200. Con MPI si possono impiegare più controllori.

Da ProTool V5.2 / SP 2:
Come accoppiamento di ProTool/ Pro Runtime (da V5.2 / SP2) con SIMATIC S7-200 è rilasciato, come puro collegamento punto-punto, il seguente cavo PC/PPI:

  • Listino N. 6ES7 901-3BF20-0XA0

I driver necessari vengono installati automaticamente con ProTool/Pro Runtime V5.2 / SP2. I driver sono rilasciati per Windows 95/98.

Ricerca

Comunicazione

 Articolo con ID:1022975   Data:2001-10-04 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour