FRAGE:
Kann man die Runtime-Version von Protool/Pro über PPI mit
einer S7-200 koppeln?
ANTWORT:
Bis ProTool V5.2 / SP 1:
Sie haben in der Beschreibung gelesen,
daß es möglich ist, die Runtime von Protool/Pro
über PPI mit einer S7-200 koppeln. Ein PC/PPI-Kabel reicht
dazu aber nicht aus. Sie benötigen die CPs CP5411, CP5511,
CP5611 oder MPI Onboard. Bei Verwendung des PPI-Protokolls ist
allerdings zu beachten, daß maximal eine S7-200 Steuerung
angesprochen werden kann. Mit MPI können Sie mehrere
Steuerungen verwenden.
Ab ProTool V5.2 / SP 2:
Als Kopplung einer ProTool/Pro Runtime (ab V5.2 / SP2) zu einer
SIMATIC S7-200 ist das folgende PC/PPI-Cable als reine
Punkt-zu-Punkt-Verbindung freigegeben:
Die erforderlichen Treiber werden automatisch mit der
ProTool/Pro Runtime V5.2 / SP2 installiert. Die Treiber sind
für Windows 95/98 freigegeben.
Suchbegriffe:
Kommunikation
|