afficher la liste des articles
STEP 7 -- Analyser les messages d'erreurs -- Diagnostic d'erreurs
Comment utiliser "SIMATIC Diagnostics Tool" (SDT2012) pour rassembler les informations de diagnostic et les données système ?
Comment rassembler les informations de diagnostic et les informations système de plusieurs ordinateurs sur un ordinateur central à l'aide de l'outil "SIMATIC Diagnose Tool" (SDT2011) ?
Informations sur le Thème "Diagnostic des erreurs"
Comment supprimer le message d'erreur 257:5 dans STEP 7?
Comment remédier au message d'erreur "Abnormal Program Termination" ?
Quelle est la signification des codes erreur (xxxx:yyyy) dans STEP 7 ?
Comment remédier au message 256:26 "Une erreur interne OLE est apparue" ?
Comment peut-on diagnostiquer et résoudre un problème de connexion dans STEP 7 avec un CP5511 ?
Comment remédier au message d'erreur 13:76?
Pourquoi une erreur de longueur de zone apparait-elle dans STEP7 V5.5 en adressage indirect ou bien lors de l'utilisation du FC100 "SWR_START" ?
Pourquoi apparaît le message : "S7tgtopx.exe a causé une erreur et a été fermé"?
Quelle est la signification des codes de défaut délivrés sur le paramètre RET_VAL ( par ex. W
Comment remédier au message 256:26 "Une erreur interne OLE est apparue" ?
Nº de référence:

Instructions:
Le message "Erreur interne OLE" peut se produire par exemple lors de l'ouverture des blocs ou du démarrage de fonctions STEP 7 ou de paquets optionnels, si le démarrage d'une application Windows a échoué.

OLE (Object Link Embedding) est un mécanisme Windows qui est utilisé en  interne lors du démarrage d'applications.

Cette erreur peut avoir des raisons très différentes, par exemple une installation défectueuse ou des inscriptions erronées dans la base de registres ou aussi des fichiers corrompus dans le système Windows.

Le tableau suivant vous décrit certaines causes et remèdes :
 
Nr. Causes et remèdes d'erreurs internes OLE :
1 Il n'y a pas suffisamment de place disponible sur le disque dur. La base de données ne peut pas être démarrée.

Remède :
Libérez 100 Mo de place sur le disque dur et réglez la mémoire vive virtuelle en définition par l'utilisateur (info complémentaires dans le fichier STEP 7 Lisezmoi). Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur le réglage de la mémoire vive virtuelle dans notre contribution :

  • "Comment peut-on régler la mémoire virtuelle dans MS Windows XP/2000/ME/NT/9x? ?" Contribution ID :! 20440472!.
2 Contrôlez, si la base de données interne de STEP 7 a été démarrée au démarrage du PC et aussi la fonction arrêter!/démarrer le serveur dans le poste de travail SIMATIC. Ouvrez dans Windows,  le dialogue "Démarrer > SIMATIC > STEP 7 > Configuration du poste de travail SIMATIC". Sous Win95 / 98, pour que la base de données interne de STEP 7 soit démarrée, les entrées suivantes doivent être disponibles et exécutées dans autoexec.bat.:
  • SET PATH=.......,C:\SIEMENS\COMMON\SQLANY";PATH%;........
  • SET SQLANY=C:\SIEMENS\common\Sqlany
  • SET S7TMP=C:\SIEMENS\STEP7\S7TMP
3 De mauvaises DLL dans Windows / System ou / et de mauvaises inscriptions dans la base de registre :
Démarrez dans l'explorateur Windows,  l'éditeur de programme "c:\siemens\step7\ska\s7kafapx.exe" et analysez le message d'erreur. Si le message :
  • "Le fichier S7HRVERX.DLL est lié avec le fichier manquant Export-S7OTBLDX.DLL: s7_set_password "

apparaît, contrôlez,  si le fichier "S7OTBLDX.DLL" se trouve dans le répertoire système de Windows. Lors de l'utilisation de STEP 7 V4.02, ce fichier doit être effacé dans le répertoire système de Windows.  Si le message suivant apparaît :

  • "Le fichier S7KAFAPX est lié avec le fichier manquant Export OT5050R.DLL:4224",

Contrôlez, si le fichier "OT5050R 2x" existe sur l'ordinateur. Renommez tous les fichiers, sauf les fichiers qui se trouvent dans le répertoire S7BIN.

4 WIN 95a ou b : lors de l'installation de WINDOWS, l'OLE a été mal initialisé.

Remède :
Effacez le répertoire Windows et réinstallez ensuite WINDOWS

5 Le message apparaît lors de l'ouverture d'une VAT.
Le répertoire "S7USS" manque dans le répertoire "SIEMENS\STEP7" .

Remède :
Réinstallez STEP 7.

6 Le projet S7 est défectueux et ne peut pas être corrigé par la "Enregistrer sous avec réorganisation".
S'il n'est pas possible de copier le projet S7 avec "Enregistrer sous" et l'option "avec réorganisation (lent)", alors, vous contrôlez avant tout la place mémoire disponible sur le disque dur ou sur le lecteur sur lequel vous voudriez sauvegarder le projet S7. La raison peuvent être aussi par exemple aussi un paquet optionnel manquant ou des données défectueuses d'un objet.

Remède : 
Générez un nouveau projet S7 et insérez une station S7-300 ou S7-400 ou un programme S7 dans votre nouveau projet. Copiez alors les blocs du vieux projet S7 dans le projet S7 que vous avez créé.

7 Si lors de l'ouverture de blocs dans SIMATIC Manager  ainsi que lors de l'ouverture du même bloc par le dialogue "CONT/LOG/LIST-  Programmation de blocs S7" apparaît le message :
  • "Le fichier DLL nécessaire S7AAAPIX.dll n'a pas été pas trouvé".

Remède
Contrôlez votre ordinateur sur une contamination de virus, en particulier sur le type de virus "VERS -INTERNET". Si l'ordinateur n'a aucun virus, désactivez à titre d'essai l'anti-virus et d'autre applications.

8 Si vous utilisez encore STEP 7 V5.1 et que vous obtenez une erreur d'OLE  lors de l'ouverture d'un module, bien que les chemins soient correctement inscrit dans "autoexec.bat", alors vous ne pouvez pas ouvrir l'HW-Config et les Métafichiers sont compilés lors de chaque démarrage de SIMATIC Manager.

Cause :
Une mauvaise date système est réglée.
Remède :
Réglez correctement la date de système et redémarrez SIMATIC Manager

9 Installation incorrecte ou instable de STEP 7
Vous trouvez des renseignements sur ce sujet dans notre contribution : "Trucs et Astuces pour l'installation et la mise à jour du logiciel STEP 7" Contribution ID :! 23568401!.
10 Dans les propriétés de la configuration DCOM, un utilisateur de domaine a été ajouté.
Cela a été fait par Démarrer > Exécuter > "dcomcnfg". Dans le registre : Sécurité standard > champ : Droits d'accès standard  a été inséré par le champ : "Standard traiter/modifier"  un utilisateur de domaine a été ajouté.

Remède :
Retirez ce nouvel utilisateur de domaine et exécutez un redémarrage d'ordinateur. L'effacement du nouvel utilisateur de domaine est fait dans le même champ, que pour l'insertion. Allez, comme il est décrit plus haut, dans le champ "Standard traiter/modifier" et vous marquez l'utilisateur concerné. Sur le champ "Retirer", vous effacez le droit d'accès de l'utilisateur. Ensuite redémarrez votre ordinateur pour prendre en compte les réglages..

11 Une autre cause pour le message d'erreur 256:26 pourrait être que dans la configuration DCOM dans le registre des "Propriétés par défaut", le niveau d'emprunt d'identité par défaut" a été modifié d' "Identifier" sur "Anonyme". Ce réarrangement peut avoir été exécuté automatiquement par un logiciel étranger. Jusqu'à maintenant, le rapport avec l'erreur interne OLE ne s'est produite seulement sous Microsoft Windows XP.
  1. Ouvrez dans Windows le dialogue "Component Service" par " Démarrer > Exécuter > entrez : dcomcnfg dans le champ de saisie".
  2. Cliquez avec la touche droite de souris sur "Ordinateurs- Poste de travail " et ouvrez ensuite les "Propriétés"dans le menu contextuel 
  3. Modifiez dans le registre "Propriétés par défaut" l'entrée "Niveau d'emprunt d'identité par défaut" de "Anonyme" sur "Identifier".


Image 01

Critères de recherche:
Message d'erreur, problème d'installation

 ID contribution:10208766   Date:2007-09-28