visualizza l'elenco degli articoli
S7-300 Memory Card -- Servizio e manutenzione -- Diagnostica di errori
Perchè una MMC SIMATIC non viene letta in un lettore di card ?
Perché dopo la formattazione con un apparecchio di terzi, la MMC non viene più riconosciuto dagli apparecchi SIMATIC?
Perché su una CPU 31xC il LED di STOP pulsa quando la MMC (MicroMemoryCard) viene innestata? Con altre MMC, la CPU non mostra questo comportamento.
Che cosa si deve fare con la segnalazione di errore 33:8580 "MMC defekt"?
S7-300 CPU 31x -- Servizio e manutenzione -- Diagnostica di errori
In fase di avviamento della CPU come si può identificare ed elaborare nel programma applicativo un evento di Stop avvenuto in precedenza (anche dopo la cancellazione totale)?
Quali blocchi organizzativi si devono caricare in una CPU master DP affinché questa nel caso di fuori servizio della periferia decentrata non vada nello stato di STOP?
Che cosa si deve fare con la segnalazione di errore 33:8580 "MMC defekt"?
Perché su una CPU 31xC il LED di STOP pulsa quando la MMC (MicroMemoryCard) viene innestata? Con altre MMC, la CPU non mostra questo comportamento.
Quali blocchi organizzativi sono necessari per l'elaborazione di errori?
Come si rileva lo stato delle stazioni di un sistema master DP oppure di un sistema PROFINET IO?
Perché è nella vista Topologia del server web i device non vengono visualizzati correttamente? #Datum# 25.05.2009
Rilevamento dei dati delle unità e di diagnostica del sistema di automazione
La CPU va in STOP, quando un PG/PC va Online tramite PROFIBUS
Come ci si procura una panoramica sul sistema di automazione SIMATIC e quali possibilità di soluzione ci sono per stati di funzionamento indesiderati?
Perché, dopo l'aggiunta di una unità CP opp. FM opp. dopo l’import di nuovi file GSD, una CPU SIMATIC S7-300 resta nello stato di STOP?
Perché su una CPU 300 (V1.0.0)/CPU 400 (V1.1.0) il LED EXTF è sempre acceso dopo che è comparso un allarme di diagnostica?
Utilizzo del buffer di diagnostica delle CPU SIMATIC S7
Richiesta di cancellazione totale da parte della CPU
Perché il LED "SF DP" sulla CPU 315-2 DP (6ES7 315-2AF0x-0AB0; x = 0,1,2) è acceso, nonostante nella CPU non sia stata caricata alcuna progettazione DP?
Perché dopo un ritorno della tensione la CPU resta nello stato di STOP, dopo precedentemente l'intero impianto era senza tensione?
Perché con le CPU PROFINET S7-315/317-2PN/DP V2.3 il LED BF2 è acceso, nonostante non sia riconoscibile alcun errore sul bus?
Perché un SIMATIC S7-300 va in STOP con l'errore 16#4548 "Stop per la gestione della periferia"?
Come si possono evitare problemi di diagnostica nell'impiego dell'unità jolly DM 370?
Perché su una CPU 31xC il LED di STOP pulsa quando la MMC (MicroMemoryCard) viene innestata? Con altre MMC, la CPU non mostra questo comportamento.
Numero di ordinazione:


Descrizione
La MMC nella CPU richiede una cancellazione totale. Questo è evidenziato dal pulsare del LED STOP con una frequenza di 0,5 Hz. Motivi per questo sono:

  • La MMC nella CPU non è formattata.
  • La MMC contiene dati che non possono essere interpretati dalla CPU. Questo può avere i seguenti motivi:
    - La MMC contiene la progettazione di un altro tipo di CPU.
    - La versione della CPU non supporta la dimensione di memoria della MMC.
    - La MMC contiene un sistema operativo non adatto per la CPU.

Cose interessanti sull'argomento "Formattare/cancellare una MMC" si trovano nell'articolo con ID 21830698.

Ulteriori informazioni sull'uso delle MMC si trova nel manuale "Sistema di automazione S7-300, configurazione CPU31xC e CPU31x" nell'articolo con ID 13008499. 

 Articolo con ID:10095508   Data:2005-12-11 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour