|
FRAGE:
Wie kann man kurzzeitige Störungen / Auslösungen durch Sicherheitskomponenten erkennen? Die Anlage bleibt stehen, aber man weiß nicht welche Komponente ausgelöst hat.
ANTWORT:
Bei der Fehlersuche nach sporadischen Auslösungen sollten die Funktionen "Diagnosehalt" bzw. "Vorortquittierung" aktiviert werden. Das sind in der Regel die Maßnahmen, um den Verursacher zu lokalisieren.
Mit dieser Information kann dann die entsprechende Sicherheitskomponente genauer untersucht werden und notwendige Maßnahmen bzgl. Mechanik, EMV oder Anlagenaufbau eingeleitet werden.
Gegebenfalls lohnt sich der Einsatz des AS-Interface Analyser 3RK1904-3AB01. Der AS-i Analyser dient zur Prüfung von AS-Interface Netzen. Eine Fehlersuche wird systematisiert und eine permanente Überwachung wird erleichtert.
Fehler bei der Installation wie zum Beispiel Wackelkontakte oder EMV-Störungen bei extremer Belastung können durch dieses Gerät aufgedeckt werden.
Mittels der leicht bedienbaren Software ist es möglich, auch ohne detailliertes Fachwissen zu AS-Interface, die Qualität von kompletten Netzen zu beurteilen. Der Analyser ermöglicht zudem die Dokumentation für Inbetriebnahmen und Serviceleistungen durch einfache Erstellung von Prüfprotokollen der getätigten Aufzeichnungen.
Eine detaillierte Diagnose wird fortgeschrittenen AS-Interface Anwendern durch Triggerfunktionen eröffnet.
|