Hilfe zur Suche in Service & Support

  1. Allgemeine Benutzerhinweise
  2. Schreibweisen & Bestellnummern
  3. Verknüpfung von Begriffen
  4. Darstellung der Ergebnisse
  5. Sucheinschränkungen & Einstellungen
  6. Handbuchsuche
1. Allgemeine Benutzerhinweise

Produktbezeichnungen
  • Produktbezeichnung
  • Bestellnummer (MLFB)
  • Beitrags-ID
  • allgemeine Begriffe
Als Ergebnis erhalten Sie eine Liste mit Links auf Beiträge, die sich in unserem Angebot befinden.

To achieve a quite good request result, we do not use a simple text search but a complex search technology. For a better identification, the product designations or order numbers will be dealt with separately, and the position of search terms in an entry is used for calculating the relevance.

2. Schreibweisen & Bestellnummern

Häufig werden unterschiedliche Schreibweisen für gleiche Begriffe verwendet. Die Suche in Service & Support ist daher in der Lage die unterschiedlichen Schreibweisen zu erkennen und unabhängig davon immer das gleiche Ergebnis zu liefern. Sie können Ihre Anfrage auch einfach in Kleinbuchstaben eingeben, da die Suche nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheidet.

Produktbezeichnungen

Gerade Produktbezeichnungen können auf verschiedene Art und Weise geschrieben werden. Um hierauf flexibel zu reagieren, werden von der Suche die unterschiedlichsten Schreibweisen berichtigt. Es spielt also keine Rolle ob Sie ""cp443-1"","" cp 443-1"" oder "" CP-443-1"" schreiben.

Bestellnummern (MLFB) und unsere Vorschlagsliste

Sie können nach einer vollständigen Bestellnummer oder aber auch nach einem Teil einer Bestellnummer suchen.
Beispiele für Bestellnummern: ""6gk7443"" oder ""6gk7443-1ex10"".

Um Ihnen die Eingabe der Bestellnummer (MLFB) zu erleichtern, verwenden Sie das Eingabefeld oberhalb des Suchfeldes. Dieses Feld reagiert automatisch auf die von Ihnen eingegebenen Werte und liefert Vorschläge aus den uns bekannten Bestellnummern und Produktbezeichnungen.

Beitrags-ID

Mit Hilfe der Beitrags-ID lassen sich Beiträge im System eindeutig identifizieren. Die ID wird links unterhalb des jeweiligen Suchtreffers eingeblendet.
Wenn Sie den zu einer Beitrags-ID gehörigen Beitrag suchen, geben Sie einfach die Nummer in das Suchfeld ein. Der Beitrag wird automatisch dargestellt.

Allgemeine Begriffe

Allgemeine Begriffe werden wortweise analysiert. Damit wird vermieden, dass Sie z.B. bei einer Anfrage nach ""... nt ..."" (Windows NT), Beiträge erhalten die ""Internet"" enthalten.

Alle Worte werden auf ihre Grundformen zurückgeführt, so dass Sie z.B. nicht nach ""variable"" und ""variablen"" suchen müssen. Zusammengesetzte Worte werden getrennt. Daher finden Sie mit der Anfrage ""status einer variable abfragen"" auch den Beitrag ""Variablenstatus abfragen"".

3. Verknüpfung von Begriffen

Das Verknüpfen der Begriffe aus Ihrer Anfrage geschieht automatisch. Die Suche in Service & Support wird Ihnen zuerst die Beiträge liefern, die alle Begriffe enthalten. Dies entspricht einer UND-Verknüpfung wie Sie dies bereits aus anderen Suchmaschinen (z.B. Google) kennen.

Das Hinzufügen von ""Begriffen"" in Ihre Anfrage führt zu einer Reduzierung der Suchtreffer und hilft Ihnen somit das Suchergebnis weiter einzuschränken.

4. Darstellung der Ergebnisse

Als Ergebnis auf Ihre Anfrage liefert Ihnen die Suche in Service & Support eine Trefferliste mit gefundenen Beiträge. Die Sortierung erfolgt nach der berechneten Relevanz. Sollte es mehrere Beiträge mit gleicher Relevanz geben, so erfolgt die Sortierung nach Datum. Damit finden Sie die aktuellsten Informationen immer ganz oben.

Jeder Treffer enthält die Überschrift des Beitrags. Klicken Sie auf die Überschrift, um den Beitrag anzuzeigen. Zusätzlich erscheint unter der Überschrift eine kurze Vorschau auf den Inhalt des Beitrags. Nutzen Sie den ""Ordner-Link"" rechts unterhalb des Beitrags, für den schnellen Sprung in unseren Produktbaum.

5. Sucheinschränkungen & Einstellungen

Um möglichst schnell Ihr Suchergebnis nach z.B. Downloads, Handbücher oder FAQs zu filtern, nutzen Sie unsere Schnellnavigation auf der linken Seite des Bildschirmes.


Bei der Suche von Handbüchern, werden alle von Ihnen eingeben Begriffe auch zur Suche innerhalb eines gefundenen Handbuches verwendet.

6. Handbuchsuche

Bei der Suche von Handbüchern, werden alle von Ihnen eingeben Begriffe auch zur Suche innerhalb eines gefundenen Handbuches verwendet.

Das ""Plus-Zeichen"" am Anfang eines Handbuchtreffers dient als Vorschau und kennzeichnet gefundene Kapitel zu Ihren Begriffen.

Um innerhalb unserer Handbuch-Dokumente zu suchen, wählen Sie in den Sucheinschränkungen ""nur Handbücher/BA"" oder kombinieren Sie Ihren Suchbegriff mit dem Wort ""Handbuch"", also z.B. ""wincc handbuch"".
Für weitergehende Einschränkungen z.B. Datumbeschränkungen empfehlen wir die Verwendung unserer Sucheinstellungen (siehe Punkt 5).