Mostrar lista de artículos
S7-300 CPU 31x -- Configuración y programación de la comunicación -- Configuración interfase PROFINET
¿Cómo se puede visualizar en un panel SIMATIC el búfer de diagnóstico de una CPU SIMATIC con servidor web integrado?
¿Qué "local_device_id" se parametriza para establecer una conexión con el FB65 "TCON" para la comunicación abierta a través de Industrial Ethernet?
¿Cómo se resetean la dirección IP y el nombre de un equipo I-Device?
Por qué se muestra el aviso "La página no está disponible" en el buscador Web, si se llama por ejemplo a la página HTML "Topología" para leer dicha topología a través del servidor Web de la CPU?
¿Cómo se activa la función "Comunicación OCM priorizada" para mejorar el rendimiento de la comunicación OP?
¿Qué se ha de tener en cuenta en la parametrización del tiempo de respuesta de la supervisión cuando se ha creado una redundancia en anillo con el protocolo de redundancia de medio (Media Redundancy Protocol)?
¿Qué CPU se puede utilizar como PROFINET I-Device?
¿Qué hay que tener en cuenta en el acceso remoto a un equipo SIMATIC S7 utilizando STEP 7, a través de Internet?
¿Cómo se puede leer la topología actual del sistema PROFINET IO conectado, en el programa de usuario de una CPU del S7-300 o del S7-400 con interfase PN integrada?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de PROFINET, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de Industrial Ethernet, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Qué diferencias existen en la configuración de los enlaces S7?
¿Con qué ajustes está accesible el servidor WEB de la CPU, a través de un PC con una segunda tarjeta de red, a pesar de que el servidor Proxy esté ajustado?
¿Se puede utilizar una CPU S7 317-2 PN/DP en lugar de una CPU S7 315-2 PN/DP configurada en el software iMap?
¿Cómo se pueden leer datos de forma consistente de un esclavo DP normalizado / dispositivo PROFINET IO, y escribirlos de la misma forma en otro esclavo DP normalizado / dispositivo PROFINET IO?
¿Qué se puede hacer cuando aparecen errores esporádicos de comunicación en una interfase PROFINET del S7-300, CPU 31x-2 PN/DP?
¿De qué librería se extraen los FBs de comunicación?
¿Qué coincidencias o diferencias existen entre los enlaces de configuración configurados y la comunicación Ethernet abierta?
¿Qué diferencias existen en la asignación de las direcciones MAC?
S7-300 CPU 31x -- Configuración y programación de la comunicación -- Configurar interfase PROFIBUS
¿Cómo se activa la función "Comunicación OCM priorizada" para mejorar el rendimiento de la comunicación OP?
¿Cómo se puede configurar un enlace entre el WinCC flexible Runtime (PC/Panel) y un S7-300/400 a través de PROFIBUS/MPI?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de PROFIBUS, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Qué diferencias existen en la configuración de los enlaces S7?
Transferencia de valores analógicos desde y hacia esclavos de PROFIBUS-DP
¿Qué hay que tener en cuenta si se quiere conectar temporalmente un esclavo DP a PROFIBUS-DP?
¿Cómo se crea un enlace S7 con el SIMATIC NET OPC Server y el SIMATIC NET PS Software, a través MPI?
¿Cómo se configura una estación PC como esclavo DP para conectarse con un SIMATIC S7 (como maestro DP), utilizando el SIMATIC NET-OPC Server y el SIMATIC NET PC Software?
Diferencias entre la interfase DP integrada en la CPU (por ejemplo, CPU 315-2 DP) y la interfase DP de la CP 342-5
¿Cómo se pueden leer datos de forma consistente de un esclavo DP normalizado / dispositivo PROFINET IO, y escribirlos de la misma forma en otro esclavo DP normalizado / dispositivo PROFINET IO?
¿Qué posibilidades existen para intercambiar datos entre varias CPUs a través una red MPI / PROFIBUS DP?
Intercambio directo de datos (intercambio cruzado) entre 2 CPUs
Routing de S7 con un S7-300 a través de PROFIBUS
Reglas para acceder a la CPU 315-2 DP en periferia distribuida (interfaz DP integrada de la CPU 315-2 DP)
Arranque de las CPUs del S7-300 con esclavos que faltan
Routing con una CPU compacta y un C7-635 como esclavo DP
¿Cómo se reconoce si un maestro S7-300/S7-400 soporta las funcionalidades DPV1?
S7-300 CPU 31x -- Configuración y programación de la comunicación -- Configurar interfase MPI
¿Cómo se activa la función "Comunicación OCM priorizada" para mejorar el rendimiento de la comunicación OP?
¿Qué protocolos y servicios están disponibles en la comunicación a través de MPI?
¿Cómo se crea un enlace S7 con el SIMATIC NET OPC Server y el SIMATIC NET PS Software, a través MPI?
Comunicación básica entre las CPUs con datos globales
Posibilidades de comunicación a través de MPI
¿Cómo se activa la función "Comunicación OCM priorizada" para mejorar el rendimiento de la comunicación OP?
Referencia:
 

Descripción
Con la comunicación OP se intercambian datos entre las estaciones de operador, por ejemplo un panel de operador (OP), un panel táctil (TP) o un WinCC, y los módulos SIMATIC con capacidad de comunicación. El servicio se puede realizar a través de subredes MPI, PROFIBUS e Industrial Ethernet.

Con la comunicación OP se ofrecen funciones que son necesarias para la supervisión y el control de operador. Dichas funciones están integradas en el sistema operativo de los módulos SIMATIC S7. Una CPU mantiene múltiples conexiones con una o varias estaciones de operador diferentes.

Cuando se activa la función "Comunicación OCM priorizada" se puede acelerar de manera notable la comunicación OP.

Las CPUs dadas a continuación permiten trabajar con la función "Comunicación OCM priorizada".
 
CPU Número de referencia Firmware
CPU 315-2 PN/DP 6ES7 315-2EH14-0AB0 a partir de V3.2
CPU 315F-2 PN/DP 6ES7 315-2FJ14-0AB0 a partir de V3.2
CPU 317-2 PN/DP 6ES7 317-2EK14-0AB0 a partir de V3.2
CPU 317F-2 PN/DP 6ES7 317-2FK14-0AB0 a partir de V3.2
CPU 319-3 PN/DP 6ES7 318-3EL01-0AB0 a partir de V3.2
CPU 319F-3 PN/DP 6ES7 318-3FL01-0AB0 a partir de V3.2

La activación de la función "Comunicación OCM priorizada" para las CPUs mencionada con anterioridad se realiza en la configuración de hardware.
En la Config. HW hacer doble clic sobre la CPU configurada para abrir el cuadro de diálogo de Propiedades. Ir a la pestaña "Ciclo / Marca de ciclo" y activar la función "Comunicación OCM priorizada".


Fig. 01

Consideración

  • Se deja de garantizar la consistencia de los datos para el programa de usuario. La consistencia se debe de gestionar en el propio programa de usuario.
  • El tiempo de ciclo se incrementa.

Consistencia de datos con las funciones PUT/GET

  • Cuando se activa la función "Comunicación OCM priorizada", se deja de garantizar la especificada consistencia de datos, ya que las variables de comunicación en bloques de hasta 240 bytes no se copian de forma consistente en y desde la memoria de usuario en el punto de control de ciclo del sistema operativo. Las variables de comunicación se copian en y desde la memoria de usuario durante el tiempo de ejecución del programa de usuario. La consistencia se debe de gestionar en el propio programa de usuario.
    Lo siguiente sigue siendo consistente:
    • Acceso a Byte / Word / Doble-word
    • SFC14 "DPRD_DAT"
    • SFC15 "DPWR_DAT"
    • SFC81 "UBLKMOV"
  • Si se necesita una consistencia de datos definida, entonces las variables de comunicación en el programa de usuario de las CPUs no deben de ser mayores a los 240 bytes.

Información adicional
El manual "Datos técnicos de SIMATIC S7-300 CPU 31xC y CPU 31x: ", apartados 3.2.3 y 3.2.11 ofrece información sobre la función "Comunicación OCM priorizada". El manual se encuentra disponible para su descarga en la entrada con ID: 12996906.

 Nr. de identificación (ID):49749632   Fecha:2011-05-03