Mostrar lista de artículos
WinCC -- Trabajar con proyectos -- Crear y elaborar proyectos
¿Cómo se puede conocer con qué versión se ha elaborado la última vez un proyecto de WinCC?
¿Cómo se puede evitar que desde varios clientes de WinCC se pueda realizar simultáneamente el manejo o modificaciones de valores?
¿Cómo se puede utilizar ,con el editor de proyectos OS, un monitor que tenga una resolución de 1680 x 1050 pixels?
¿Cómo se puede integrar un proyecto de WinCC ya existente dentro de un proyecto de STEP7?
¿Cómo se puede activar la protección de acceso para un proyecto de STEP 7 y configurar un usuario como elaborador del proyecto?
¿Cómo se puede renombrar un proyecto de WinCC?
¿Cómo se puede activar o desactivar en el WinCC el "juego de colores global" o el "sombreado global" para todos los objetos de una imagen?
¿Cómo se puede reducir el archivo de transacciones (*.LDF) de la base de datos de un proyecto de WinCC?
Modificar el nombre de un proyecto en el banco de datos
¿Qué particularidades hay que tener en cuenta al utilizar el duplicador de proyectos de WinCC con el "Downtime Monitor" y el "Process Monitor"?
¿Qué posibilidades ofrece el "WinCC Project Duplicator" para crear un proyecto servidor redundante?
¿Porqué no se puede insertar ningún OS en el administrador SIMATIC al utilizar el STEP 7 V5.2 y el WinCC V5.1?
Duplicar un proyecto Multicliente en otro PC
¿Cómo se puede utilizar en el Runtime de WinCC V5.x otro puntero de ratón distinto al ajustado de forma estándar?
Dinamización del puntero del ratón en el SIMATIC WinCC
¿Cómo se pueden utilizar los colores definidos por el usuario de un proyecto de WinCC en otro proyecto diferente?
Modificar el color del cursor de selección en RT
¿Qué premisas son válidas para los nombres de un proyecto de WinCC?
Modificar el nombre de un proyecto en el banco de datos
Referencia:

PREGUNTA:
¿Cómo puedo modificar el nombre de un proyecto en el banco de datos?

RESPUESTA:
Básicamente, para modificaciones directas del banco de datos del proyecto, no se pueden dar garantías, porque ésta reside en la mano del usuario.
Antes de seguir las siguientes instrucciones, debe hacer en cualquier caso una copia de seguridad del banco de datos del proyecto (<Nombre_del_proyecto>.DB),.
Para modificar el nombre del proyecto en el banco de dato, proceda como sigue:

  • Inicie la aplicación "Scview.exe". Esta aplicación se encuentra normalmente en el path Siemens\Common\sqlany.
  • Conéctese al banco de datos bajo el punto del menú "TOOLS CONNECT"

 

ID:

dba

 

Login:

sql

 

Nombre del servidor:

Nombre del ordenador

 

Nombre de la base de datos:

Nombre_del_proyecto.db

 

Archivo de la base de datos:

Buscar el correspondiente archivo del banco de datos

  • Si se ha podido llevar a cabo satisfactoriamente la conexión con el banco de datos, debe seleccionar el punto "Tablas"en el Explorer del banco de datos.
    Ahora se mostrarán todas las tablas del banco de datos. Vd. necesita la tabla "MCPTPROJECT".
  • Debe abrir la correspondiente tabla con abrir "view data" A continuación aparecerán ventanas de "DATA", "STATISTICS" y "COMMAND".
  • En la ventana "Command" ya se puede ver la línea "SELECT * FROM "DBA"."MCPTPROJECT".
    Por favor cierre esta línea con un punto y coma, e introduzca a continuación la siguiente línea de comando:

    SELECT * FROM MCPTPROJECT
    <EXECUTE>
    UPDATE MCPTPROJECT SET PROJECTNAME = '<Nuevo_Nombre>'
    <EXECUTE>

Si no comprende los comandos del banco de datos SQL, lea la ayuda del banco de datos.
Para otras operaciones y modificaciones la ayuda le ofrece una amplia información.

 

 Nr. de identificación (ID):404755   Fecha:1998-09-14