Mostrar lista de artículos
WinCC -- Trabajar con proyectos -- Crear y elaborar proyectos
¿Cómo se puede conocer con qué versión se ha elaborado la última vez un proyecto de WinCC?
¿Cómo se puede evitar que desde varios clientes de WinCC se pueda realizar simultáneamente el manejo o modificaciones de valores?
¿Cómo se puede utilizar ,con el editor de proyectos OS, un monitor que tenga una resolución de 1680 x 1050 pixels?
¿Cómo se puede integrar un proyecto de WinCC ya existente dentro de un proyecto de STEP7?
¿Cómo se puede activar la protección de acceso para un proyecto de STEP 7 y configurar un usuario como elaborador del proyecto?
¿Cómo se puede renombrar un proyecto de WinCC?
¿Cómo se puede activar o desactivar en el WinCC el "juego de colores global" o el "sombreado global" para todos los objetos de una imagen?
¿Cómo se puede reducir el archivo de transacciones (*.LDF) de la base de datos de un proyecto de WinCC?
Modificar el nombre de un proyecto en el banco de datos
¿Qué particularidades hay que tener en cuenta al utilizar el duplicador de proyectos de WinCC con el "Downtime Monitor" y el "Process Monitor"?
¿Qué posibilidades ofrece el "WinCC Project Duplicator" para crear un proyecto servidor redundante?
¿Porqué no se puede insertar ningún OS en el administrador SIMATIC al utilizar el STEP 7 V5.2 y el WinCC V5.1?
Duplicar un proyecto Multicliente en otro PC
¿Cómo se puede utilizar en el Runtime de WinCC V5.x otro puntero de ratón distinto al ajustado de forma estándar?
Dinamización del puntero del ratón en el SIMATIC WinCC
¿Cómo se pueden utilizar los colores definidos por el usuario de un proyecto de WinCC en otro proyecto diferente?
Modificar el color del cursor de selección en RT
¿Qué premisas son válidas para los nombres de un proyecto de WinCC?
¿Qué premisas son válidas para los nombres de un proyecto de WinCC?
Referencia:

Instrucciones:
Este artículo muestra algunas indicaciones para asignar los nombres a los proyectos de WinCC:

  • Información general
    Dentro del sistema de información del WinCC, bajo el punto "Trabajar con WinCC -> Trabajar con proyectos -> Creación y elaboración de proyectos -> Preparación antes de la creación de un proyecto", se dispone de información sobre la asignación de los nombres de proyecto y las convenciones generales para dichos nombres.
     
  • Caracteres permitidos
    Dentro del sistema de información del WinCC, bajo el punto "Trabajar con WinCC -> Trabajar con proyectos -> Anexo -> Caracteres no permitidos", se dispone de información sobre los caracteres permitidos en los nombres de los proyectos.
     
  • Limitaciones en el nombre del proyecto
    La cadena de caracteres "WinCC" o "wincc" no se debería utilizar como nombre de proyecto de WinCC.
    • Si se utiliza la cadena de caracteres "WinCC" como nombre de proyecto, pueden aparecer errores de acceso desde un cliente (sin proyecto propio) que acceda al proyecto de un servidor. Información al respecto está disponible en la página del Customer Support con número ID 24201405.
    • Si se utiliza la cadena de caracteres "wincc" como nombre de proyecto, al usar el SIMATIC BATCH (en el diálogo "Configuración de la instalación BATCH -> Asignación de variables de WinCC") no se puede mostrar ninguno de los archivos de Tag Logging disponibles. Esta información está extraída del archivo "LEEME" del SIMATIC BATCH V7.
       
  • Modificación posterior del nombre del proyecto del WinCC, con ayuda del duplicador de proyectos del WinCC
    Antes de la creación del proyecto de WinCC, hay que pensar bien el nombre del mismo. Si el nombre del proyecto de WinCC se debe modificar a posteriori (después de la creación del proyecto), se puede utilizar el duplicador de proyectos del WinCC. No se permite la modificación del nombre del proyecto mediante el renombrado manual de la estructura de archivos del mismo.

 Nr. de identificación (ID):25534966   Fecha:2007-06-21