|
与 SP3 相比,SP3.1 中的变化:
要安装 STEP 7 软件和硬件支持包、设置模块,以及通过应用工具“Setup PG/PC Interface”更改设置,您需要 MS Windows VISTA 操作系统以及管理员权限。(STEP 7 V5.4 Chinese 和 STEP 7 V5.4 Japanese 尚不能用于 MS Windows VISTA 下)。在 MS Windows 2000、MS Windows XP 和 MS Windows 2003 Server 下,也允许通过用户权限设置 PG/PC 接口。
随 STEP 7 V5.4 SP3 一起提供的 PKZip V8.6 CLI 归档程序已经由 PKZip V4.0 程序所替代,以便用于 MS Windows 2000、MS Windows XP 和 MS Windows 2003 Server。此替换是从 STEP 7 V5.4 SP2 开始的。MS Windows Vista 下仍然使用 PKZip V8.6 CLI。
STEP 7 V5.4 SP3.1:
为 STEP 7 V5.4 安装 SP3.1 的前提条件:
- STEP 7 V5.4 SP3
- STEP 7 Professional Edition 2006 SR3
免费下载:请参阅条目号 26578452
STEP 7 V5.4 SP3.1 Chinese:
为 STEP 7 V5.4 Chinese 安装 SP3.1 的前提条件:
免费下载:请参阅条目号 27251786
STEP 7 V5.4 SP3.1 Japanese:
为 STEP 7 V5.4 Japanese 安装 SP3.1 的前提条件:
免费下载:请参阅条目号 27251400
|