描述:
“S7-200 编成技巧”是一个包含大量注释和例子程序的应用集锦。它们可以帮助人们更容易地理解 S7-200 应用,并且使用 STEP 7-Micro/WIN PLC 编程软件快速编程。“S7-200 编程技巧”随正版的 STEP 7-Micro/WIN 编程软件包提供,在其中的“文档 CD”中。
每个 S7-200 编程技巧包括关于此课题的简述,设备装置的图示,和附加了编程注释的项目文件。如果没有特别指出,这些技巧项目都可以用 STEP 7-Micro/WIN V3.1 (或更高版本) 打开,并在所有的 S7-200 PLC 型号中运行。
SIMATIC S7-200 的应用示例是免费的。它们给出了在工业应用中完成一些特定任务的、实用的编程示例。示例项目包括了以下几个领域:
- 常规应用
- 集成功能
- 通信
- 马达控制
- 定位
- 调节控制
从哪里可以获得“ S7-200 编程技巧”:
“S7-200 编程技巧”是免费的,并以多种形式,在多个地方提供:
S7-200 应用举例:
S7-200 应用举例提供了解决整个系统应用的相关知识。这些示例也提供了相关特定应用领域的深度解释。每个示例都一步一步地展示了如何达成一个实用的应用,这些典型的应用往往都包括一个 S7-200 PLC ,与其他工控设备相连,如步进电机,驱动装置等。在STEP 7-Micro/WIN 软件包的“ 文档 CD ”的菜单中,可以找到在线访问应用举例的 URL:
http://www.automation.siemens.com/microset/html_76/support/maes.htm
安装“S7-200 编程技巧”到 PC 机,需要执行以下 1-3 步骤:
1. 下载
- 下载 ALL_TIPS_1208_EN.zip 文件到 PC 机。
2. 解压缩
注意:
您必须在您的 PC 机上安装了 WinZip 解压缩工具,然后才能成功地安装“ S7-200 编程技巧”下载文件。此 .zip 文件是用 WinZip 压缩的。
- 用鼠标双击 ZIP 文件,解压缩 (unzip) 此文件。
- 执行此操作会在您的 PC 机上创建一个名为“\tips\XXXX”的文件夹。 XXXX 表示您选用的语言版本。例如,英文版的“S7-200 编程技巧”将被安装在“TIPS\ENGLISH”文件夹中,德文版的将安装在“TIPS\DEUTSCH”文件夹中。
3. 访问“S7-200 编程技巧”菜单
注意:
您一定要按照上述方法操作以保持子文件夹结构(tips\XXXX),以保证“S7-200 编程技巧”正常运行。否则,文档中的图形将无法显示。
- 在这个新的“tips\XXXX”文件夹中,用鼠标双击 START_XXXX.htm 文件启动“S7-200 编程技巧”菜单。例如,如果您使用英文版本,就可以点击文件:tips\English\START_ENGLISH.htm
- 鼠标双击 START_XXXX.html 文件后,会在因特网浏览器中看到“S7-200 编程技巧”菜单,并在浏览器画面的左栏框架中出现目录。
- 点击目录可以查看此目录中的单个技巧。
- 点击单个技巧可以查看实际的编程技巧文档。在每个文档中,包括 (1) 一个打印此文档的超级链接, (2) 一个指向 Micro/WIN .mwp 项目文件的超级链接。如果您安装了 Micro/WIN,点击这个 .mwp 文件链接将打开编程软件,并装载这个项目例程。
SIMATIC S7-200 编程技巧 12/08
ALL_TIPS_1208_EN.zip ( 46451 KB )
|