返回列表

STEP 7 Lite -- 项目操作 -- 装载和测试S7程序 
如何将项目数据存储在一块微存储卡(MMC)上? 
在 STEP 7 Lite 中,如何将程序代码从 RAM 复制到 ROM? 

如何将项目数据存储在一块微存储卡(MMC)上?跳转至开头
订货号:

 

操作指导:
在 STEP 7 V5.1 或更高版本中,您可以将块、系统数据和 STEP 7 项目存储在一块微存储卡上。在 STEP 7 Lite 和 STEP 7 V5.2 或更高版本中,您可以将任何文件传送到 MMC 中。在 STEP 7 V5.1 及之前的版本中,使用一块已经被写过的 MMC 时,会受到以下限制。如果 MMC 是插入在 CPU 31xC 插口中,并且与 CPU 之间具有在线连接,则只能在 MMC 上存储项目。MMC 的容量必须足以容纳将要存储的数据。


图 01

关于 MMC 请注意:

  • 在 STEP 7 V5.1 中,您可以将块、系统数据和 STEP 7 基本项目保存在一块 MMC 上。在 STEP 7 V5.2 中您可以将任意文件保存到 MMC上。
  • 使用 STEP 7 V5.2 传送到 MMC 上的文件,将不能再使用旧版本的 STEP 7 进行处理,尤其是甚至也不能使用旧版本的 STEP 7 进行显示。如果您使用 STEP 7 V5.1 或更老的版本中的 SIMATIC 管理器将一个使用 STEP 7 V5.2 编写的项目传送到 MMC 上,由 STEP 7 V5.2 创建的文件则将被删除。
  • 在紧凑型 CPU (31xC) 上使用 STEP 7 V5.1 时,显示的一条消息说保留了所有的数据仅仅指的是 S7 块而不是指任何其他文件。

注意事项:
关于在微存储卡上存储项目的更多详情请参见 STEP 7 Lite 的在线帮助。
 

在 STEP 7 Lite 中,如何将程序代码从 RAM 复制到 ROM?跳转至开头
订货号:

指导:
下表解释了在 STEP 7 Lite 中,如何将程序代码从 RAM 复制到 ROM:
 
序号 操作步骤
1 举例来说,首先必须通过“File > Connect Online”建立一条连接至您 CPU 的在线连接。如果未处于在线连接状态,就不能将程序从 RAM 复制到 ROM。


图 01

2 一旦建立了一条在线连接,在 Control Panel 中点击“>>”按钮。


图 02

3 然后转到“Other CPU Settings”对话框中,以便能够将您的程序从当前模块的 RAM 存储器复制到 ROM 区域 (只有在支持该功能的模块中)。点击“Copy RAM->ROM”按钮。


图 03

注意事项:
STEP 7 Lite 只支持 CPU 中 S7 存储卡的编程 (从 RAM 复制到 ROM)。它不支持在创建 S7 存储卡的系统中编程 S7 存储卡 (即在带有外部编程器的 PG 或 PC 中)。

当装载块且将文件传送到 CPU 300C 中后,数据直接被写入 MMC。相反,对于 ET200 CPU,装载后块并不出现在 MMC 上,仍然必须执行“从 RAM 到 ROM”的复制。

关键字:
装载存储器和主存储器

 条目号:22786062   日期:2008-05-15 
关于此条目的反馈有用无用                                 






























related links
如何清除 STEP 7 中的错误 ...
当使用STEP7 V5.2打开包含 ...
将用于FM 357-2的组态包适 ...
STEP 7功能“Copy RAM to ROM” ...
从 RAM 到 ROM 进行复制时 ...
mySupport
My Documentation Manager 
新闻专递 
CAx-Download-Manager 
技术需求
进入此条目
打印
制作PDF 
发送给好友
QuickLinks
兼容性工具 
帮助
在线帮助
浏览指南