4 So finden Sie ganz einfach alle Informationen zu ihrem gewünschten Produkt

Im Content-Bereich des Produkt Supports befinden sich eine Produktliste und eine Beitragsliste.

Produktliste:
In der Produktliste befindet sich eine Liste aller in diesem Ordner (inkl. der enthaltenen Unterordner) enthaltenen Produkte. Durch einen einfachen Klick auf eine Bestellnummer wird zur Produktinformation des Produktes gewechselt.

Zusätzlich befindet sich über der Liste ein Bereich zum Filtern der Produkte. Durch Eingabe einer Bestellnummer oder einer Produktbezeichnung kann eine Vorauswahl getroffen werden, um eine überschaubare Anzahl von Produkten zu erhalten.
Mit dem Auswahlfeld Aktueller Produktstatus steht eine weitere Möglichkeit zum Einschränken des Ergebnisses zur Verfügung. Das Auswahlfeld stellt die Meilensteine des Produktlebenszyklus zur Auswahl. Bei einer Änderung im Auswahlfeld wird sofort die Filterung auf die Liste der Produkte angewandt. Dementsprechend werden nur die Produkte angezeigt, die genau den ausgewählten Meilenstein und noch nicht den nächst höheren Meilenstein erreicht haben.

Folgende Meilensteine stehen zu Verfügung:

• Lieferfreigabe,
• Ankündigung Phase Out
• Produktstreichung und
• Produktabkündigung

Die Spalten der Produktliste sind sortierbar, die Standardsortierung ist nach der Bestellnummer aufsteigend.



Klickt man auf eine Bestellnummer, so gelangt man in die Produktinformations-Ansicht. Dort finden Sie in verschiedenen Laschen folgende Informationen:

• Produktinformation
• Beiträge
• Technische Daten

In der Lasche Produktinformationen finden Sie die Produktbezeichnung, den Produktlebenslauf, Versionsstände, und die aktuellsten bzw. wichtigsten Beiträge zu diesem Produkt. Unter der Lasche Beiträge finden Sie alle Beiträge die etwas mit dem Produkt zu tun haben.



Beitragsliste:
In der Beitragsliste werden alle Beiträge des im Navigationsbaum ausgewählten Ordners aufgelistet. (Inklusive der Beiträge aller enthaltenen Unterordner)



In der Beitragsliste steht ein Formularbereich zum Filtern der Beiträge zur Verfügung.
Die Titel-Spalte und die Datums-Spalte sind sortierbar.
Die Suchbegriffe und die Sortierung werden nicht gespeichert. Wenn Sie im Baum navigieren gehen die Suchbegriffe und die Sortierung verloren.